This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:CC3220MOD 与 CC3200MOD

Guru**** 2554900 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3200MOD, CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/685947/cc3220mod-cc3220mod-vs-cc3200mod

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件: CC3200MOD

我是 CC3200MOD 设计开发的 FW 工程师。  我需要要求重新进入 PCB、以解决与 WiFi 无关的问题。  我认为将来使用 CC3220MOD 来获得新功能会更好。 但是、我想使用旧的 CC3200MOD 器件填充第一组新电路板、以便我们使用现有固件进行所需的里程碑/演示。   如果我请求为 CC3220MOD 设计 PCB、我们能否使用 CC3200MOD 填充该板、它是否起作用?  我们是否需要使用特定的 CC3220MOD 变体?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tadd、

    CC3200MOD 和 CC3220MODx (S/SF)模块兼容(但不兼容 CC3220MODA、即带有板载天线的模块)。

    BR、
    Kobi