This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:关于 WiFi 模块-RTOS、SSL/TLS、FOTA、TCP 的选择

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200SDK, CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/685419/cc3200mod-regarding-selection-of-wifi-module--rtos-ssl-tls-fota-tcp

器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他器件:CC3200CC3200SDK

我在"产品"部分搜索了 wifi 模块并找到了器件-CC3200MOD

我怀疑它是否具有无线固件更新功能。

以及我可以获得哪些固件支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ankur -
    CC3200 SDK 位于此处=> www.ti.com/.../CC3200SDK 、它确实支持 OTA
    如果您下载 SDK、请在 docs 文件夹(C:\ti\CC3200SDK_1.3.0\cc3200-sdk\docs\examples)中找到一个名为 CC3200无线(OTA)更新应用手册的 PDF、其中介绍了如何使用 SDK 本身中的示例工程。 C:\ti\cc3200SDK_1.3.0\cc3200-sdk\examples\ota_update
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复;

    我对 CC3200MOD 还有一些疑问

    1)数据表提到 RAM (高达256KB)

    高达256KB RAM 的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ankur -

    高达256KB RAM 意味着我们提供两个版本的 CC3200、一个具有128KB RAM、另一个具有256KB RAM。

    它们在器件型号中由在器件型号中的 M 之后的数字指定。

    如下所示:  

    我们仅在模块上提供256KB RAM 版本的 CC3200、因此器件型号的所有器件都具有 M2。

    CC3200MODR1M2AMOBR = 1k 单位的卷带

    CC3200MODR1M2AMOBT = 250器件的卷带