This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200AUDBOOST:嗨。是否可以将 CC3200AUDBOOST 直接连接到 tm4c123 launchpad、以便仅使用 audiocodec?。谢谢

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/685436/cc3200audboost-hi-is-posible-connect-the-cc3200audboost-directly-to-tm4c123-launchpad-for-use-only-the-audiocodec-thanks

器件型号:CC3200AUDBOOST
主题中讨论的其他器件:TM4C123

您好!

它可能无法准确回答您的问题,但如果您想在 TM4C123 Launchpad 上输入和输出音频,请查看此处的“TM4C123和 WM8731使用 MDK-ARM 的示例程序”资源*-代码在 TM4C123上实现 I2S 仿真,并了解详细信息 提供了用于 TM4C123 Launchpad 的简单音频 BoosterPack 设计。 BoosterPack 使用 WM8731编解码器-与 C6713 DSK 上使用的编解码器相同-并且制造起来相对容易(可以手工焊接)。 它与用于 TM4C123 Launchpad 的输入错误电路 CO 音频 BoosterPack 不同。

*详细信息在 Wiley 出版的《使用 ARM Cortex M4进行数字信号处理》一书的配套网站上。

Donald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一个视频。
    www.youtube.com/watch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    性能和以前一样好;-)该视频采用了从未投入生产的 CircuitCo 音频 BoosterPack。 我指的是在 Wiley 网站上托管的光绘文件和软件、用于更简单的基于 WM8731编解码器的 BoosterPack。 这是一个双面 PCB、无镀通孔、可手工焊接(尽管 TSSOP 编解码器封装相当不对称)。

    Donald