This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220和 AWS 插件、用于将视频流传输到 AWS 云

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH, CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/736572/cc3220-cc3220-and-aws-plugin-for-video-stream-to-aws-cloud

器件型号:CC3220

大家好、

我们计划为我们的其中一个物联网应用开发 CC3220 simplelink 微控制器。

以下是有关我们的应用程序的相关查询

使用 CC3220和 AWS 插件、我们是否可以将 RTSP/RTP 视频流传输到 AWS 云?

2.或是否有任何其他云流式传输方法(是否提供任何步骤、演示或指南?)

此致、

Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sanath Rai、

    AWS 插件不支持视频流。 由您来添加它。
    我们的可视门铃参考设计中确实有一个示例: www.ti.com/.../TIDC-CC3200-VIDEO
    您将需要合并这两个。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    感谢您的回答。

    我们计划 使用 RTSP/RTP 协议将视频/音频直接流式传输到任何云提供商(Google、AWS)中托管的云媒体服务器。

    请提供是否有任何参考或实施指南。

    此致、

    Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sanath Rai、

    我之前提供的参考设计链接就是我们拥有的全部内容。
    它在本地网络中工作:电话连接到附件以使用 RTSP 请求视频内容、然后该附件通过 RTP 连接到电话以发送视频数据。
    为了将其移植到云服务器、您需要进行一些主要有关控制通道(RTSP)的更改、因为目前该附件用作无法从云访问的 TCP 服务器。 您可能需要反转角色。
    RTP 基本上应该按原样工作(具有云服务器地址)。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobi、

    现在、我已经开始实施示例应用(subscribe_publish_sample_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs)。

    我已根据 AWS 开发人员设置在 AWS 帐户中创建了所需的证书。

    下面是我在执行该步骤后获得的输出的屏幕截图

    正在连接.... 卡在那里可能会出现什么问题?

    我正在使用

    CCS 8.10版本

    SDK - simplelink_cc32xx_sdk_2_30_00_05

    此致、

    Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanath Rai、

    您使用的是 AWS 插件的哪个版本? 您可能无法使用正确版本的 SimpleLink CC32xx SDK 进行构建。 您可以查看 AWS 插件的发行说明、并在依赖项下列出您应该使用的 SimpleLink SDK 版本。 尝试根据正确的版本进行构建、以查看您的问题是否已解决。

    希望这有所帮助、
    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerardo、

    AWS IOT 插件为2.0.09

    Simplelink CC32xx SDK 2.30.0.05

    我还尝试了 Simplelink CC32xx SDK 2.10.0.04

    但是、对于 Simplelink CC32xx SDK、下面的2.10.0.04是我要了解的问题

    此致、

    Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerardo、

    感谢您的建议。
    我查看了发行说明、兼容的 SDK 插件为2.20.0.10

    但它仍然卡在"连接"状态、


    此致、
    Sanath Rai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerardo、

    下面是我存储证书和从 C 驱动器访问证书的方式。这不会是问题吗?

    #define AWS_IOT _ROOT_CA_FILENAME "C:/us_certs/威 瑞信-Class_3-Public-Prime-Certification-Authority-G5.pem"//<根 CA 文件名
    #define AWS IOT certificate_filename "C:/us_certs/xxxxxxxxx-certification.pem.crt"//<器件签名的证书文件名
    #define AWS_IOT_PRIVE_KEY_FILENAME "C:/us_certs/xxxxxxxxx-Private.pem.key"//<设备私钥文件名

    这是我的主机 URL

    #define AWS IOT MQTT_HOST "xxxxxxxxxxxxx-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com"//<客户特定 MQTT 主机。 这也将用于"阴影"

    下面是我的根 CA 阵列

    unsigned char root_ca_pem []="\
    ---- 开始证书-- \
    MIIE0zCCA7ugAwIBAgIQGNrRniZ96LtKIVjNzGs7SjANBgqhkiG9w0BAQUFADCB\
    yjELMAkGA1UEMBHMCVVMxFzAVBgNVBAoTdlcmlTaWDUCBJbmmMuMR8wHQYDVQQL\
    ExZWZXJpU2lnbiBUcnVzdCBZXR3b3JrMTowOAYDVQLEzEoYykgMjAwNiBWZXJp\
    U2lnbiwgSW5jLiAtIEZvciBhdXRob3JpemVkIHVzZSBvbmx5MUUwQwYDVQDEzxW\
    ZXJpU2lnbibBDbGFzcyAzIFB1YmxpYBQcmltYXJ5IENlcnRpZmljYXRpb24gQXV0\
    aG9yaXR5IC0gRzUwHhcNMDYxMTA4MDAwawWhcNMzYwNzE2MjM1OTU5WjCByjEL\
    MAkGA1UEMBMCVVMxFzAVBgNVBAoTdlcmlTaWDUCBJbmmMuMR8wHQYDVQQLExZW\
    ZXJpU2lnbiBUcnVzdCBOZXR3b3JrMTowOAYDVQLEzEoYykgMjAwNiBWZXJpU2ln\
    biwgSW5jLiAtIEZvciBhdXRob3JpemVkIHVzZSBvbmx5MUwQwYDVQDEzxWZXJp\
    U2lnbibBDbGFzcyAzIFB1YmxpYBQcmltYXJ5IENlcnRpZmljYXRpb24gQXV0aG9y\
    aXR5IC0gRzUwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCvJAgIKXo1\
    nmAMqudLO07cfLw8RRy7K+D+KQL5VwijZIUVJ/XxrxicqV0i6Cqpkkzj/i5Vbex\
    t0uz/O9+B1fs70PbZmIVYc9gDaTY3vjgw2IIPVQT60nKWVSFJuUrjxuf6/WhkcIz\
    SdhDY2pSS9KP6HBRTdGJaXvHcPaz3BJ023tdS1bTlr8Vd6Gw9KIl8q8ckmcY5fQG\
    BO+QA5N06tRn/Arr0PO7gi+s3i+z016zy9vA9r911kTMZHRxAy3QkGSGT2RT+\
    rCpSx4/VBEnkjWNHiDxpg8v+R70rfk/Fla4OndTRQ8Bnc+MUCH7lP59zuDMKz10//
    NIeWiu5T6CUVAGMBAAGjgbIwga8wDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8E\
    BAMCAQYwbQYIKwYBBQUHAQwEYTBFOV2gWzBZMFcwVRYJaW1hZ2UvZ2lmMCEwHzAH\
    BgUrdgMCGgQUj+XTGoasjY5rw8+AatRIGCx7GS4wJRYjaHR0cDovL2xvZ28udmVy\
    aXNpZ24uY29tL3ZbG9nby5naWYHQYDVR0OBBYEFH/TZafC3ey78DAJ80M5+gKv\
    MzEzMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQCTJEowX2LP2BqYLz3qJktvXf2pXkiOOzE\
    p6B4Eq1iDkVwZMXnl2YtmAL+X6/WzChl8gGqCBpH3vn5fJkgCGDddk+bW48DW7Y\
    5gaRQBi5+MHt39tBquCWIMnNZBU4gcmU7qKEKQsTb47bDN0lAtukixlE0kF6BWK\
    WE9gyn6CagsCqiUXObXbf+eEZSqVir2G3l6BFoMtEMze/aiCKm0oHw0LxOXnGiyZ\
    4fQRbxC1lfznQgUy286dUV4otp6F01vpX1FQOtw5rDgb7MzVIcbidJ4vEZV8N\
    hnacRHr2lVz2XTIMM6Ruthg/aFzyQkqFOFSDX9HoLPKsEdao7WNq\
    ---- 结束证书-- ";
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sanath Rai、

    您的证书不正确;您可能会混淆证书在 PC 中存储的位置和需要存储在设备上的位置。 您目前拥有 PC 上的路径、这些路径不正确、必须将其恢复为原始值。

    接下来,对于包含证书实际内容的 C 数组,您需要在每一行中添加“\r\n\”。 这真的很容易混乱,所以我建议您查看快速入门指南中标题为“更新示例以使用证书”的部分,其中将向您展示这种情况的示例。

    BR、
    Gerardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerardo、

    感谢 Gerardo。这就是问题所在。我使用 Uniflash 刷写证书、然后使用 CCS 调试应用程序。它工作正常。

    现在、我们将继续介绍我们的物联网应用。

    我们的想法是将视频/音频流(RTSP/RTP)推送到媒体实时服务器(云)。

    我们计划参考 SimpleLinkTmCC3220-OV788音频/视频流参考(SWRA599)文档。

    我没有获得使用具有 OV788的 CC3220的视频/音频应用的上述源代码、您能否提供相关链接?

    您是否有任何建议可以在快速模式下开发它?

    此致、

    Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerardo、

    另外、对于通过 CCS.it将代码刷写到 Launchpad 板的问题还有一个疑问、即:当我对它的 SRAM 进行编程时、我希望代码即使在上电复位后也会出现在那里。我是否需要更改任何其他.CMD 文件才能更改。

    此致、
    Sanath Rai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanath Rai、

    可通过以下链接下载 SimpleLinkTmCC32xx-OV788 Wi-Fi 视频/音频流式传输参考设计的软件。 向下滚动到“Order Now”(立即订购)部分,您将在那里找到下载链接。  
    http://www.ti.com/tool/TIDC-CC3200-VIDEO

    要对 CC3220上的片上闪存进行编程、必须使用 Uniflash 工具。 有关使用该器件的详细信息、请访问以下链接。 如上所述、如果您使用 CCS 进行开发、您的 MCU 映像将位于项目的 Debug 文件夹中的 CCS 工作区中。  
    http://dev.ti.com/tirex/#/?link=Software%2FSimpleLink%20CC32xx%20SDK%2FSimpleLink%20Academy%2FWi-Fi%2FUniFlash%20ImageCreator%20Basics

    BR、
    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerardo、

    我将介绍这些参考设计。

    我从 http://www.ti.com/tool/TIDC-CC3200-VIDEO 获得了 CC3220OV788video-1.0.0-windows-installer 

    我将介绍源代码。

    此致、

    Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kobi 和 Gerardo、您好!

    您能不能解释一下上述连接到云服务器的场景、并提供一些详细信息。
    就像我们需要更改代码的确切位置一样?


    此致、
    Sanath Rai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerardo,

    我正在尝试运行  subscribe_publish_sample_CC3220SF_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS FreeRTOS 示例。

    我完成了 FreeRTOS 的初始安装、即安装 FreeRtos10.1.1版本。此示例是构建的、我拥有与 TIRTOS 相同的证书和端点。

    但问题是、当我调试该示例时、它未开始、它会卡在循环中的某个位置。为了准确地说、它在中丢失  

    status = pthread_create (&slThread、&pthreadAttrs、sl_Task、NULL);

    对于 FreeRTOS 示例、我还缺少什么?

    此致、

    Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sanath Rai、

    该版本的 FreeRTOS 与您的 AWS 插件版本不兼容。 您需要下载 FreeRTOSv10.0.0并将工作区或项目更改为使用该版本。

    BR、
    Gerardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerardo、

    感谢您的回复。

    这就是问题所在。 我安装了 FreeRTOS10.0.0。它现在可以正常工作。

    我正在构建  VIDEO_STALing_ov788_CC3220SF_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS  应用程序、以便在 CC3220 Launchpad 和 OV788上运行、从而流式传输视频/音频数据。

    首先是我的物联网应用

    我想合并 MQTT 应用   、该应用是我刚刚构建的、用于使用 AWS IOT 插件和 VIDEO_STALing_ov788_CC3220SF_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS 应用发布消息的。

    以便我可以先向 AWS 服务器发送消息、然后从那里获取回复。

    我可以这么做吗?

    此致、

    Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanath Rai、

    是的、正如 Kobi 在您可以合并这两个项目之前所说的那样。

    [引用 USER="Kobi Leibovitcha]为了将其移植到云服务器、您需要主要对控制通道(RTSP)进行一些更改、因为当前该附件用作无法从云访问的 TCP 服务器。 您可能需要反转角色。
    RTP 基本上应该按原样工作(具有云服务器地址)。

    BR、
    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerardo、

    是的。我正在合并这两个项目。

    但我不理解 Kobi 的以下观点。 请您详细说明一下这一点。

    "为了将其移植到云服务器、您需要主要对控制通道(RTSP)进行一些更改、因为当前附件用作无法从云访问的 TCP 服务器。您可能需要反转角色。

    RTP 基本上应该按原样工作(具有云服务器地址)。"

     

    从反向角度而言、角色意味着您是否要让 AWS 服务器作为 TCP 服务器(以建立 RTSP 服务器)、而 CC3220作为客户端?

     

    此致、

    Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该参考在本地网络中工作。 控制器(电话或 PC)连接到由 cc3220附件实现的 RTSP 服务器。

    将数据发送到云时、附件应是连接到云 RTSP 服务器的 RTSP 客户端。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobi、

    感谢您的回复。

    我得到了您要尝试的要点。

    与 CC32xx 系列相关的任何参考项目或文档、我们可以在其中参考 RTSP 角色反转?

    这将有助于我们 向前迈进。

    此致、

    Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobi、

    在介绍所有相关文档时,我找到了 TI 关于门铃应用的产品公告文档。

    使用 SimpleLinkTmWi-FiRegistered设计具有优化云流和增强安全功能的可视门铃

    文档- SWAT009A

    有关此方面的任何更新,我们在这里讨论了将数据流传输到云的问题。

    现在、我正在 CC3220器件中进行 RTSP 客户端实施。

    此致、

    Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanath Rai、

    遗憾的是、门铃应用(至少当前)仅支持本地网络中的连接。

    本文档的标题令人困惑、与我们现有的参考不符(我们现在将更新标题)。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobi、

    感谢您的澄清。

    回到我们在前面的帖子中讨论的话题、这是否意味着我需要在示例参考设计中完全删除 RTSP 服务器部件代码并为 RTSP 客户端编写新代码? CC3220充当 RTSP 客户端?

    据我所知 、CC3220 将充当 RTSP 客户端、RTSP 服务器将在云上运行、一旦完成诸如描述、选项等初始事件、视频流将照常通过 RTP 完成。

    此致、

    Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kobi、

    为了支持 RTSP 云流、我们能否在 TI 现有的 RTSP 流应用程序的基础上移植下面的客户端并实施它?

    例如:

    github.com/.../amazon-kinesis-producer

    2 .github.com/.../EasyPusher_RTSP


    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    我不熟悉这些解决方案、但至少第一个解决方案似乎不适合物联网设备。
    您仍然可以将它们用作使用我们的参考应用所需移植的参考。

    BR、
    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobi、

    现在、在我们的应用中、我们正在考虑删除整个 RTSP 部分、并仅保留 RTP 以直接流式传输视频音频数据。

    我们计划删除执行初始事件的 RTSP、而我们计划直接使用 RTP 流式传输数据。

    在要绕过的参考源代码中、您能建议我们需要注释的源代码的哪一部分来绕过 RTSP 并直接移动到 RTP 部分吗?

    此致、

    Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sanath、

    查看函数 start_media_streaming_、因为这是启动 RTP 流处理的原因

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    感谢你的答复。

    我将对其进行研究并进行所需的更改。

    此致、

    Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、您好!

    我绕过了 RTSP、现在我直接尝试将数据发送到云、在云中可以看到自定义数据。

    但是,对于视频的蒸制,我使用文件操作方法打开了.mpg,并且能够流式传输到云端,但在尝试在 VLC 播放器中流式传输视频时,我们在 VLC 播放器中遇到错误,下面是 VLC 播放器中生成的错误

    需要 SDP:

    接收 RTP 流需要 SDP 格式的说明。 请注意、RTP:// URI 不能与动态 RTP 有效载荷格式(96)配合使用。

    如何获取当前编码器的.sdp 文件?
    此致、

    Sanath Rai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanath、

    SDP 是会话描述协议: https://tools.ietf.org/html/rfc4566

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好

    我们使用了 SDP 格式、该格式位于 TI 的协议源代码中、如下所示。 我们使用" ti_cc3200_1.sdp "文件打开了 VLC 客户端。 但 VLC 仍然无法同时捕获和播放音频和视频。

    VLC 给出以下误差。

    [00007fb420c9ee90] live555多路信号分离器错误:10s 内未接收到数据、正在中止
    [00007fb3e8c13740] live555多路信号分离器错误:10s 内未接收到数据、正在中止
    [00007fb3e8c09330] live555多路信号分离器错误:10s 内未接收到数据、正在中止
    [00007fb3e8c08d40] live555多路信号分离器错误:10s 内未接收到数据、正在中止
    [00007fb420c615a0] live555多路信号分离器错误:10s 内未接收到数据、正在中止

    SDP 文件:

    $ cat ti_cc3200_1.sdp
    V=0\r\n\
    o=- IP4 10.84.2.29\r\n\r\n 中的1422939350613525 1
    S=CC32XX + OV788视频流式传输\r\n
    I=A/V\r\n\
    T=0\r\n\
    a=类型:单播\r\n
    A=CONTROL:*\r\n\
    a =范围:NPT = 0-\r\n\
    a=x-qt-text-nam:H.264视频\r\n\
    a=x-qt-text-INF:Video.264\r\n\
    M=视频5000 RTP/AVP 96\r\n
    C=in IP4 0.0.0.0\r\n\
    a=rtpmap:96 h264/90000\r\n\r\n
    a=framerate:30.0\r\n\r\n
    a=fmtp:96包化模式=1;profile-level-id=42001F;sprop-parameter-sets=Z00AKKLQFAeyAAAA、aO48gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaa\r\n\
    a=control:track1\r\n\
    M=音频5000 RTP/AVP 0\r\n\
    a=rtpmap:0 PCMU/11025\r\n\
    a=ptime:80\r\n\
    a=control:track2\r\n

    请建议在 SDP 文件中更改任何内容。 SDP 文件具有端口0、我们将音频/视频的端口更改为5000。

    谢谢、
    Kiran。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们对存储的文件进行了流式传输、并通过 Wireshark 工具观察到、捕获的数据包显示为 RDT。 请找到所附的屏幕截图。

    请告诉我们可能会出现什么问题。

    谢谢、

    Kiran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    我们无法提供有关未集成到设备中的更高级别网络协议的专业知识。

    BR、
    Gerardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanath / Kiran (如果您正在合作)-
    回复:您上面的#2问题:我找到了以下链接、这些链接可能会帮助您:

    AWS 在此处还提供了开发人员支持、与此论坛类似、但也提供了更多级别的支持