器件型号:CC3220
大家好、
我们计划为我们的其中一个物联网应用开发 CC3220 simplelink 微控制器。
以下是有关我们的应用程序的相关查询
使用 CC3220和 AWS 插件、我们是否可以将 RTSP/RTP 视频流传输到 AWS 云?
2.或是否有任何其他云流式传输方法(是否提供任何步骤、演示或指南?)
此致、
Sanath Rai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Gerardo、
感谢 Gerardo。这就是问题所在。我使用 Uniflash 刷写证书、然后使用 CCS 调试应用程序。它工作正常。
现在、我们将继续介绍我们的物联网应用。
我们的想法是将视频/音频流(RTSP/RTP)推送到媒体实时服务器(云)。
我们计划参考 SimpleLinkCC3220-OV788音频/视频流参考(SWRA599)文档。
我没有获得使用具有 OV788的 CC3220的视频/音频应用的上述源代码、您能否提供相关链接?
您是否有任何建议可以在快速模式下开发它?
此致、
Sanath Rai
您好 Sanath Rai、
可通过以下链接下载 SimpleLinkCC32xx-OV788 Wi-Fi 视频/音频流式传输参考设计的软件。 向下滚动到“Order Now”(立即订购)部分,您将在那里找到下载链接。
http://www.ti.com/tool/TIDC-CC3200-VIDEO
要对 CC3220上的片上闪存进行编程、必须使用 Uniflash 工具。 有关使用该器件的详细信息、请访问以下链接。 如上所述、如果您使用 CCS 进行开发、您的 MCU 映像将位于项目的 Debug 文件夹中的 CCS 工作区中。
http://dev.ti.com/tirex/#/?link=Software%2FSimpleLink%20CC32xx%20SDK%2FSimpleLink%20Academy%2FWi-Fi%2FUniFlash%20ImageCreator%20Basics
BR、
Gerardo
您好 Gerardo、
我将介绍这些参考设计。
我从 http://www.ti.com/tool/TIDC-CC3200-VIDEO 获得了 CC3220OV788video-1.0.0-windows-installer
我将介绍源代码。
此致、
Sanath Rai
您好 Gerardo,
我正在尝试运行 subscribe_publish_sample_CC3220SF_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS FreeRTOS 示例。
我完成了 FreeRTOS 的初始安装、即安装 FreeRtos10.1.1版本。此示例是构建的、我拥有与 TIRTOS 相同的证书和端点。
但问题是、当我调试该示例时、它未开始、它会卡在循环中的某个位置。为了准确地说、它在中丢失
status = pthread_create (&slThread、&pthreadAttrs、sl_Task、NULL);
对于 FreeRTOS 示例、我还缺少什么?
此致、
Sanath Rai
您好 Gerardo、
感谢您的回复。
这就是问题所在。 我安装了 FreeRTOS10.0.0。它现在可以正常工作。
我正在构建 VIDEO_STALing_ov788_CC3220SF_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS 应用程序、以便在 CC3220 Launchpad 和 OV788上运行、从而流式传输视频/音频数据。
首先是我的物联网应用
我想合并 MQTT 应用 、该应用是我刚刚构建的、用于使用 AWS IOT 插件和 VIDEO_STALing_ov788_CC3220SF_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS 应用发布消息的。
以便我可以先向 AWS 服务器发送消息、然后从那里获取回复。
我可以这么做吗?
此致、
Sanath Rai
您好 Gerardo、
是的。我正在合并这两个项目。
但我不理解 Kobi 的以下观点。 请您详细说明一下这一点。
"为了将其移植到云服务器、您需要主要对控制通道(RTSP)进行一些更改、因为当前附件用作无法从云访问的 TCP 服务器。您可能需要反转角色。
RTP 基本上应该按原样工作(具有云服务器地址)。"
从反向角度而言、角色意味着您是否要让 AWS 服务器作为 TCP 服务器(以建立 RTSP 服务器)、而 CC3220作为客户端?
此致、
Sanath Rai
您好 Kobi、
感谢您的澄清。
回到我们在前面的帖子中讨论的话题、这是否意味着我需要在示例参考设计中完全删除 RTSP 服务器部件代码并为 RTSP 客户端编写新代码? CC3220充当 RTSP 客户端?
据我所知 、CC3220 将充当 RTSP 客户端、RTSP 服务器将在云上运行、一旦完成诸如描述、选项等初始事件、视频流将照常通过 RTP 完成。
此致、
Sanath Rai
您好、Sanath、
SDP 是会话描述协议: https://tools.ietf.org/html/rfc4566
亚伦