This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:无线电工具 UART 连接失败

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120, UNIFLASH, CC31XXEMUBOOST, CC3120BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/739719/cc3120-radio-tools-uart-connection-failure

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHCC31XXEMUBOOST

大家好、团队、

我的客户在使用 EMUBOOST + cc3120时遇到 UART 连接问题。 我们按照本用户指南的表5连接这些引脚 、但无线电工具中的 UART 连接失败。 此外、我发现如果我连接 IRQ 引脚、我可以在 SPI 接口上捕获一些数据包。 这是正常的吗?

如果我通过 P1~P4堆叠两个板、它将正常工作。

是否有人经历过同样的事情?

最棒的

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里添加逻辑分析仪记录。 信号位于 SPI 引脚上、文件名与 SPI 意味着我在无线电工具中选择了 SPI 接口;文件名与 UART 意味着我在无线电工具中选择了 UART。 服务包为3.8.0.3.31.2.0.2.2.0.6

    e2e.ti.com/.../cc3120_5F00_radiotool_5F00_spi_5F00_uart.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jo、

    很抱歉耽误你的时间。 您是否已尝试使用新服务包(sp_3.9.0.6_2.0.0.0_2.2.0.6)?

    此致、
    Kristen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristen、您好!
    是的、我已经尝试过两种不同的 emuboost 和 boostpack、但仍然无法通过 UART 连接到芯片。

    我还尝试仅断开 SPI-CLK 引脚、堆叠 boostpack 和 emuboost、并在无线电工具中选择 UART、连接未成功。 请帮助!

    此致、
    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristen、您好!

    是否有此更新? 您能看到这个问题吗? 我的客户正在等待执行射频 TX/RX 测试的方法、如果无法很快解决无线电工具问题、请建议另一种方法进行测试、谢谢!

    此致、  

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jo、

    您是否尝试将 emuboost 连接到具有 CC3120或 CC3120 BoosterPack 的定制板?
    您还能对您当前的布线进行拍照吗?这样我就可以仔细检查并检查它是否正确?

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我正在尝试将 emuboost 连接到 CC3120 BoosterPack。 我堆叠了两块板、但断开了 SPI-CLK 引脚、如下图所示。 硬件没有其他更改或修改。 并启动无线电工具、然后选择 CC3120 UART 进行连接。 您应该能够看到连接故障。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    即使您尝试使用 UART 进行连接、也不需要断开 SPI 时钟。

    使用我的 CC3120 + EMUBOOST 集、我可以使用无线电工具进行连接、而不会出现任何问题。 如果您使用 LP 接头直接连接两个板、则它应该按原样工作。

    当您检查 PC 的设备管理器时、您是否看到 emuboost 提供的所有 COM 端口?

    此外、您是否能够使用 Uniflash 连接到 CC3120?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我断开 SPI 时钟以演示问题、即我选择 UART 在 Radiotool 中进行连接、但实际信号在 SPI 上。 因此连接失败。

    我的客户仅将 UART 接口保留在自己的板上、如果无线电工具需要 SPI、这就是问题所在。

    是的、使用 UART、Uniflash 正常。

    您能否仅在无线电工具中通过 UART 连接 CC3120 boostpack?  

    如您所见、实际数据位于 SPI 上。

    BR

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jo、

    Radiotool 仅需要 UART (+CTS/RTS)。 它不需要使用 SPI。
    使用我的 CC3120 + emuboost 设置、我可以使用无线电工具毫无问题地连接到它。 我将使用与您相同的无线电工具版本、版本1.0.2。

    您是否尝试过通过 UART 连接到每个 CC3100BP COM 端口?

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael

    当 CC31XXEMUBOOST 连接到 PC 时、设备管理 器 将显示4个 COM 端口 (COM11至 COM14)

     

    我只将 所需的 SPI 信号从 CC31XXEMUBOST 连接到 CC3120BOOST

    (MISO、MOSI、CS*、CLK、IRQ、 RST、NHIB、VCC、GND)

    无线电工具可以同时使用 SPI 和 UART 来控制 CC3120BOOST ,但 导线仅连接 SPI 接口

    但我只连接 UART 所需的信号(TX、RX、CTS、RTS、RST、 N2HIB、VCC、GND)、它无法控制 CC3120BOOST

    我从 四个 COM 端口中选择一个、  得到相同的结果(无法连接)

    BR。

    尤温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youwin、

    感谢您提供设置图像以及问题的详细说明。

    我复制了您在 CC3120 UART 未连接时看到的内容。 即使您在 GUI 中选择"CC3120 UART"、CC3120/CC3220无线电工具似乎也使用 SPI 连接到 CC3120。 如果您使用 CLI、此问题仍然存在。 我已经向我们的软件工具团队询问了这一潜在的错误、他们应该在本周结束之前回复。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jo、

    我已经和工具团队交谈过、他们有一个新的 Radiotool 构建、该构建修复了错误并允许通过 UART 连接到 CC3120。
    这是计划在2018年第四季度末发布的预发布版本。
    我已向您发送一封包含此新版本链接的电子邮件。 如果您可以将其提供给终端客户进行测试和验证、并查看这是否解决了他们的问题、这将会很好。 我已使用 CC3120 + emuboost 设置验证该构建可解决我的问题

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael

    我们获得了 CC3120无线电工具1.0.3.5软件。

    并将电源、GND、TX、RX、CTS RTS、N2HIB、IRQ 信号发送 至 CC31xxEMUBOOST 和 CC3120BOOST。

    该工具可以连接到 CC3120BOOST。

    使用 TX 封包化时、射频仪器无法 轻松捕获 WiFi 信号、

    但 TX 连续正常。

      

     有时会在 TX 或 RX 处看到中止

    是否需要 NHIB & IRQ 信号?

    因为  我们无法保留如此多的测试点引脚(8引脚)用于工厂测试

    我们尝试删除 NHIB 或 IRQ 信号、并且 CC3120BOOST 断开与 PC 的连接  

    BR。

    尤温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youwin、

    我无法重复您在封包化 TX 模式中看到的问题。 您可以尝试将 CC3120的服务攻击更新为 CC3120插件或 CC3220 SDK (v2.30.xx.xx)提供的最新版本:
    www.ti.com/.../simplelink-cc3220-sdk
    www.ti.com/.../simplelink-wifi-cc3120-sdk-plugin
    对于硬件连接、需要 N2HIB 线路、但 IRQ 线路不是必需的。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael

    我们将 CC3120BOOST (3.3V)升级 到3.9.0.6

    无线电工具1.0.3.5的 TX 封包化和 RX 功能 都是正常操作。

    感谢您的大力支持

    BR。

    尤温