This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:电源编号测量过程

Guru**** 2567715 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/740973/cc3220-power-number-measurement-procedure

器件型号:CC3220

您好、支持人员、

μA μA 中所述、通过使用此 TI 平台、我们应该得到的功率值应为116.478 μ A 和134.127 μ A、但我们没有找到该数字的 DTIM 值。

您能否为此提供此 DTIM 信息?

我们将在不同的 DTIM 周期中获得以下值。

DTIM1 - 600 700μA
DTIM3 - 286-289 μ μA
DTIM10 - 253 μ 255μA。
如何通过此平台获取上述电源编号? 请帮帮我。
BR、
Sachin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sachin、

    数据表显示、当 CC3220处于 LPDS 状态时、DTIM = 1时的功耗为710uA。 除此之外、我们不会为每个 DTIM 周期提供功耗数字。 我建议您查看 CC3220电源管理应用手册(www.ti.com/.../swra502b.pdf) 、该手册可帮助您自己计算电源数。

    此致、
    Kristen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kristen、您好!

    请查看我在本文档中观察到的以下信息:

    2.5.1.2 LPDS 模式下的电流测量

    图31和图32显示了 CC3120和 CC3220SF 器件处于 LPDS 状态时消耗的电流。
    μA 的 μA 电流分别为116.478 μ A 和134.127 μ A。 power_measurement
    编写了代码、以便在 SimpleLink 器件处于 LPDS 状态时 NWP 打开。 电流尖峰
    从以下测量中可以观察到的是 NWP 周期性唤醒引起的。

    如果我错了、请纠正我的问题。

    BR、
    Sachin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kristen、您好!

    对此进行了任何更新?

    BR、
    Sachin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sachin、

    是的、该文档中的信息是正确的。 有关电流尖峰发生原因的更多详细信息、请参阅此主题: e2e.ti.com/.../707790

    正如我的同事在该主题中提到的那样,如果对 power_measure.c 第1540行上的 sl_Start()命令进行注释,您将注意到电流尖峰消失,平均电流消耗将为~135uA。

    此致、
    Kristen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kristen、您好!

    由于,我正在关注这个项目[power_measuration_CC3220SF_LAUNCHXL_nortos_gcc],在这个项目中我没有找到 power_measure.c 文件,但是我可以找到 power_measure_nortos.c 文件,但在该文件中没有1540行。

    如果是您通知的类似文件、请告诉我相应文件中的行号。

    BR、
    Sachin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sachin、

    power_measure_nortos.c 中的等效 sl_Start()调用位于1472行。

    此致、
    Kristen