This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:移植到非 OS 系统

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/741706/cc3120-porting-to-non-os-system

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件: CC3100

您好!

我们正在使用 cc3120 wifi 芯片、该芯片通过 SPI 和 UART 连接到 STM32。 cc3120 SDK 插件专为 msp432而设计,我们尝试将其移植到非 操作系统 STM32,我们遵循编程指南(http://www.ti.com/lit/ug/swru455e/swru455e.pdf ),但即使 在非 操作系统 预处理器配置中,它仍然需要信标或这些类型的操作系统功能。 我们尝试使用较旧的非 cc3100、但它会阻止 API。 错误-2005。 您能不能建议如何正确地在非操作系统 上移植和使 WiFi 正常工作。

相关信息

Ravdeep