请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564MODNEM 主题中讨论的其他器件:CC256XSTBTBLESW、
您好!
我正在尝试使用 IAR 在 STM32f401RE (位于 Nucleo 板上)上使用 CC256XSTBTBLESW 封装的 AUDDemo 用于 CC3564MODNEM。
我设法更改了所有所需的配置、但 BSC_Initialize 会返回-4错误(似乎是 BTPS_ERROR_HCI_INITIALIZING_ERROR)。
我对控制台使用 UART2、对 HCI 使用 UART1。
以下是我在配置文件中所做的修改:
- HCITRCFG.h:
#define HCITR_UART 1 #define HCITR_TXD_PORT 一 个#define HCITR_TXD_PIN 9 #define HCITR_RXD_PORT 一 个#define HCITR_RXD_PIN 10 #define HCITR_RTS_PORT 一 个#define HCITR_RTS_PIN 12 #define HCITR_CTS_PORT 一 个#define HCITR_CTS_PIN 11 #define HCITR_RESET_PORT 一 个#define HCITR_RESET_PIN 8 #define HCITR_DMA_RXD_NUMBER 2 #define HCITR_DMA_RXD_STREAM 2 #define HCITR_DMA_RXD_CHANNEL 4 #define HCITR_DMA_TXD_NUMBER 2 #define HCITR_DMA_TXD_STREAM 7 #define HCITR_DMA_TXD_CHANNEL 4.
- HALCFG.h:
#define console_UART 2 #define console_TXD_port a #define console_TXD_PIN 2 #define console_RXD_port a #define console_RXD_PIN 3 #define HAL_LED_port 定义 HAL_LED_PIN 5.
- AUDIOCFG.h:
目前没有变化
- BTPSCFG.h:
目前没有变化
有人有什么线索吗?
谢谢。
PS:我已经用示波器测试了 UART1的 TX 输出、它仍然保持沉默。