This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:为 AT+FileClose 签署证书

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/741559/cc3220mod-signing-certificate-for-at-fileclose

器件型号:CC3220MOD

你(们)好。

我已经阅读了很多有关 CC3220上的安全性和证书的文档、但我仍然感到困惑。  

如果我告诉您我有什么、或许有人可以告诉我正确的方法在哪里。

我将使用具有 CC3220MOD 的 AT 命令演示。

我需要使用 AT+FileOpen、AT+FileWrite 和 AT+FileClose 将 RADIUS 服务器证书传输到我的客户端。我需要证书来关闭文件。

我已经拥有 GlobalSign EV 代码签名证书  (* cer)

我还有根 R3证书(来自全局签名(.crt))

我是否只需要为我的代码签名证书生成私钥并将全部3个保存在映像中?  

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    如果您有代码唱歌证书、那么您是否应该已经拥有私钥? 此外、您是否在进行企业安全?

    如果您还没有、阅读证书处理应用手册可能会清除您的更多问题: www.ti.com/.../swpu332.pdf

    此致、
    Kristen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    我一段时间没有听到您的声音、因此我假设您已解决了您的问题。 如果您有与此问题相关的其他问题、请随时在此处发帖;如果此问题已关闭、请打开新主题。

    此致、
    Kristen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kristen。

    现在、我有一位英国的 TI 工程师来研究我的问题。

    此致

    Nick