This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220:如何构建/解析 CC3220的 JSON

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/739524/ccs-cc3220-how-to-construct-parse-json-for-cc3220

器件型号:CC3220

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在寻找 CC3220的 JSON 构造/解析。

我执行了类似这样的操作  

createTemplate();

CreateObject();

SetValue();

build();  

的  

e2e.ti.com/.../5543.JSONtest.c

以 SDK 中的 JSON 应用为参考并获得以下返回值

JSON_createTemplate =-102

JSON_CreateObject =-301

JSON_setValue =-302

JSON_BUILD =-302

请参阅附件中的代码、并帮助我解决我的需求。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raghunandana、

    您是否看过 CC32xx SDK 中的 json_app 演示? 此示例演示了 JSON 库的用法以及如何使用 JSON 解析和构建 API。 您可以在该示例中查看 json_app.c 以了解如何使用 API。

    此致、
    Kristen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kristen:
    我也是这样做的、得到了提到的错误代码。
    此外、JSON 应用也未成功运行、请找到以下 UART 输出
    ================================================================================================
    JSON 示例版本:1.0.0
    ================================================================================================

    芯片:0x31000019
    MAC:2.0.0.0
    PHY:2.2.0.6
    NWP:3.9.0.6
    ROM:0
    主机:3.0.1.41
    MAC 地址:50:F1:4a:61:54:30

    ================================================================================================


    正在从文件系统加载模板...

    FS -无法获取有关文件的信息。 错误状态-10341
    加载模板文件时出错、请验证模板文件并重置平台。

    我能不能知道为什么在我的附加 JSONtest.c 代码中会出现此错误
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raghunandana、

    您是否按照 json_app 演示自述文件中的说明添加 json 模板并通过 Uniflash 将其刷写到您的器件中? ‘并根据添加的文件更改了“json_app.c”中的 JSON_FILENAME 和 TEMPLE_FILENAME #define?

    此致、
    Kristen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raghunandana、

    我一段时间没有听到您的声音、因此我假设您已解决了您的问题。 如果您有与此问题相关的其他问题、请随时在此处发帖;如果此问题已关闭、请打开新主题。

    此致、
    Kristen