This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:关于模块本身上的 UFL 连接器

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3200, CC3220SF, CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/740846/cc3220mod-regarding-ufl-connector-on-module-itself

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件: CC3200CC3220SFCC3120MOD

TI 是否具有此带 UFL 连接器的 WiFi 模块 CC3220MOD?

在模块上内置此 uFL 连接器可节省大量射频布局工作、同时还可灵活地连接外部天线。

我在芯片实验室中发现了这种妻子模块(WGM110E1MV2)、其中模块上有 UFL 连接器。 TI 是否有为 CC3220MOD 发布类似内容的计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI 制造的具有 CC32xx SoC 的模块不具有 UFL 连接器。 我无法评论未来的发展。

    但我知道、有些第三方制造商生产采用 CC32xx SoC 的模块。 至少对于上一代(CC3200)、存在具有第三方 UFL 的模块。 第三方制造商列表:

    www.ti.com/.../third-party-modules.html

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghunanda、

    没有计划发布至少来自 TI 的具有 UFL 连接器的模块。 它已经过全面认证、无法通过任何方式对射频设计进行更改。

    如果您需要评估射频性能或进行开发、我建议您使用 CC3220SF Launchpad 或 CC3120MOD BoosterPack、因为射频性能相同、因此该软件可以轻松移植到 SimpleLink 系列中的任何 CC3x2x 器件上、 您可以选择使用板载芯片天线或 uFL 连接器。

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Alexis