This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:WL8 R8.7SP3 Wifi FW 崩溃问题

Guru**** 2547540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/735247/linux-wl1835mod-wl8-r8-7sp3-wifi-fw-crash-issue

器件型号:WL1835MOD

工具/软件:Linux

您好,香榭丽舍

客户使用了 R8.7SP3 (固件:8.9.0.0.79)

测试网状网络时、FW 崩溃:

固件日志位于此处:

用户名: stanleylee
通过:  顶部@顶部
 
  FW 在  PC 上崩溃:  c000e040、请 帮助解决。
谢谢。

BR RIO

 
帳號:μ A
stanlelee  密碼:顶部@顶部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    里约
    您是否能够将日志附加到帖子中,除非它具有无法在公共论坛中共享的内容?

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh:

     我已上传至上面链接中的 TI 方框。

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    里约
    据我在日志中看到的,网状节点在恢复后可以正常连接-您可以确认吗?

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、网状连接恢复后可以相互 ping 通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在几个小时/几天后发现此问题的频率如何? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    视情况而定。 内核会在一小时内显示此错误消息、但它会在一天或更长时间后发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此主题、因为后续讨论是通过电子邮件进行的。 谢谢