This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:R1 R2选项

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA, CC3100, CC3200, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/741938/cc3220moda-r1-r2-options

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件: CC3100CC3200CC3120

你(们)好

我们的客户为其应用开发 CC3220MODA。

他们在 SWRU472中找到了以下说明。

--

4.8针对 SmartConfig HTTP 请求的 HTTP 请求从移动应用端(HTTP 客户端)向设备端(HTTP 服务器)发送或请求信息。 SmartConfig 使用了一些服务、AP 模式使用了其他服务。 每个服务通常有两个选项:R1、这是 SimpleLink 器件的第一个版本、支持与 R2不同的 API。 大多数 HTTP API 都需要一个输入参数来指示 API 应用作 R1还是 R2。

--

什么是 R1 (或 R2)版本?  我们是否需要确保我们的器件是什么?

以及如何确认?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    R1指的是第一代器件(CC3100/CC3200)、R2指的是第二代器件(CC3120/CC3220)。 由于客户使用的是 CC3220、这是一个 R2器件。

    此致、
    Kristen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kristen

    感谢您的信息!

    贝斯特雷加兹