This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MODBOOST:通过 SPI 连接 CC3100MODBOOST 和 TMS320C6748

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC31XXEMUBOOST, CC3100MODBOOST, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/736995/cc3100modboost-interfacing-cc3100modboost-and-tms320c6748-through-spi

器件型号:CC3100MODBOOST
主题中讨论的其他部件:CC31XXEMUBOOSTCC3100

您好!

我最近购买了 CC3100MODBOOST 和 CC31XXEMUBOOST 模块、为我之前工作的 LCDKC6748板添加 wifi 连接。

是否有任何文档 或示例程序用于通过 SPI 通信连接 CC3100MODBOOST 和 LCDKC6748模块。

我提到的文档是 http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC31xx_SPI_Host_Interface。 但这份文档没有给我清晰的想法。

请建议我如何开始连接这两块板。

谢谢、此致

Navanetha Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Navanetha Krishnan、

    没有带 CC31XXEMUBOOST 的 LCDKC6748专用基准。
    是 CC3100 SDK 中的其他主机平台示例(通过 SPI)和移植指南(请参阅
    /cc3100-sdk/docs/simplelink_api/html/index.html)。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    感谢您的回复!

    您是否可以在 user.h 中为 LCDKC6748移植 SPI?

    谢谢、此致

    Navanetha Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Navanetha Krishnan、

    需要 SPI 移植(LCDKC6748应该可以移植)。
    TI 支持几个参考平台- LCDKC6748不是其中之一。
    请参阅我之前提到的移植指南、获取有关此类移植的完整说明。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobi、

    请给出 LCDKC6748 SPI 移植的建议示例平台

    谢谢、此致

    Navanetha Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Navaneeta Krishnan、

    我没有任何可以推荐的特定平台。 您可以参阅任何受支持的平台。
    决策可能与您使用的操作系统有关。 我们在插件中仅支持一个 FreeRTOS 示例(对于 msp430f5529lp)、其余示例作为非操作系统移植。
    downloads.ti.com/.../index.html 中还有 TIRTOS 下载页面 、其中包含多个 SDK、其中一些 SDK 支持 CC3100 (您需要深入探究以确切了解哪些 SDK)。
    请注意,您基本上只需移植 SPI 线路和主机中断线路即可启用 CC3100的接口。

    BR、
    Kobi