This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:wl1837

Guru**** 2551370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/739539/linux-wl1837mod-wl1837

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

工具/软件:Linux

你(们)好 我对 wl1837chip 时间同步有疑问。

我知道脉冲输入 wl1837 GPIO11和发送到 STA 的信标帧包含时间戳值。

因此、AP 和 STA 是可用的时间同步。

wl1837 GPIO11引脚的作用是什么以及我如何控制它。

什么是 AP 和 STA 之间的时间同步原则。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    wl1837 GPIO11引脚的作用是什么以及我如何控制它。
    主机处理器使用 GPIO11从 WiLink8站请求 TSF

    什么是 AP 和 STA 之间的时间同步原则。
    所有站点均使用包含在 AP 发送的信标帧中的 TSF 与 AP 时钟同步。 这符合 IEEE 802.11标准

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saurabh。 感谢您的回复。

    我有一个问题要问你的答覆。

    wl1837 GPIO11引脚的作用是什么以及我如何控制它。
    主机处理器使用 GPIO11从 WiLink8站请求 TSF

    ->那么,如果我给 GPIO11一个触发器,并且包含的信标帧时间戳是否发送到其它站点?

    "hostapd.conf "中的信标间隔设置为100。我知道这意味 着信标帧每102.4ms 发送到其他工作站。

    那么、我如何工作、让触发 器的时间间隔比向 GPIO11提供的信标间隔短。

    什么是 AP 和 STA 之间的时间同步原则。
    所有站点均使用包含在 AP 发送的信标帧中的 TSF 与 AP 时钟同步。 这符合 IEEE 802.11标准

    ->如何检查所有电台是否同步?

    请告诉我您的信息。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请参阅修补程序: git.ti.com/.../4a10364537b4798fde51afc7f28026d58a017e71
    此修补程序已被删除,因为它仅用于测试。 此修补程序说明了如何配置和触发 GPIO。 TSF 值通过 debugfs 传递。

    谢谢
    Saurabh