This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:cc3220看门狗功耗

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/741128/cc3220-cc3220-watchdog-power-consumption

器件型号:CC3220

你(们)好

我使用3220 LPDS 电源模式、工作正常、电流约为0.1mA。

问题是、当使用看门狗 API 激活看门狗时、功耗会连续跳至大约10mA。  

解决此问题的任何方法?

Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:

    在看门狗计时器驱动程序中,观察程序 CC32XX_OPEN ()中调用了 Power_setConstraint (PowerCC32XX_disallow_LPDS)。 这可防止处理器在启用看门狗计时器的情况下进入 LPDS。 这使得看门狗计时器与 LPDS 不兼容。 您必须选择一个或另一个。

    如需更多信息、请参阅此帖子: e2e.ti.com/.../603691


    此致、
    Alexis