This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220无法连接到串行终端

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/737584/cc3220-cc3220-not-able-to-connect-to-serial-terminal

器件型号:CC3220

您好!

我正在使用 CC3220SF Launchpad。

在开发模式下使用 Uniflash 软件刷写闪存后、我能够对电路板进行调试。

但问题是我无法访问串行终端、如示例代码中所述。

我可以看到在我的笔记本电脑的"设备管理器"中检测到的端口、如所示

XDS110类应用/用户 UART (COM 64)

XDS110 Auxillarry 数据端口(COM 63)

我正在处理 AWS IoT 插件。

我已遵循以下设置示例

可能是什么问题?

 是否需要在电路板中进行任何其他设置?

此致、

Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sanath Rai、

    当您尝试使用终端工具(例如 Tera Term)连接到"XDS110 Class Application/User UART (COM 64)"时会发生什么情况。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kobi、
    当我连接到 Tera Term 时、它在打开端口消息时显示错误...

    此致、
    Sanath Rai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sanath Rai、

    什么类型的错误? (设备正忙?)
    是否使用 Uniflash 连接到器件? 这将使用相同的端口。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobi、

    打开端口时出错...我没有打开 Uniflash ...但使用 Uniflash、我将模式从生产更改为开发、然后刷写映像并关闭 Uniflash 软件、之后我可以从 CCS 调试...但无法访问串行终端...

    此致、

    Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sanath、

    这不是一个常见的问题。
    请提供有关错误的更多详细信息(例如、当您尝试连接到端口时、错误消息的屏幕截图)。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobi、

    我遇到了这个问题、重启笔记本电脑后、我可以连接到 UART 端口、但当我拔下电路板的 USB 电缆并再次插上电源时、由于端口已被占用、我发现了这个问题。Tera Term 和 hterm 软件都在显示 甚至没有连接到笔记本电脑的 USB 电缆的 UART 端口。

    下面是从笔记本电脑上拔下电路板的 USB 电缆后 Tera Term 的屏幕截图

    不确定问题是什么。

    此致、

    Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanath Rai、

    拔下 USB 时、连接断开、但 COMM 端口仍被占用。

    要再次使用 COMM 端口、您需要断开并重新连接到同一端口。

    BR、

    Kobi