This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220SF 闪存中的 EEPROM 仿真

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/741173/cc3220-eeprom-emulation-in-cc3220sf-flash-memory

器件型号:CC3220

您好!

 我正在我的项目中使用 CC3220SF MCU。

我需要将用户配置存储在 EEPROM 中、但电路板中没有外部 EEPROM。

是否能够在 CC3220SF 内部闪存中仿真 EEPROM?

此致、

加里加兰语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karikalan、您好!

    CC3220SF 内部或外部闪存上没有仿真 EEPROM 之类的功能。 要在 CC32xx 器件上存储用户数据、建议使用 SL_文件系统 API。 请注意、外部 SPI 闪存的重写次数有限(4KB 扇区的重写次数为~ 100k)。

    内部 XIP 闪存不用于存储用户数据。 该闪存的主要用途是执行代码。 但是、如果您仍然想写入 XIP 闪存、您应该在 www.ti.com/.../swru455 和 SDK 中的\source\ti\devices\cc32xx\driverlib\flash.h 上看到第21章。

    1月