This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:SimpleLink 器件仅支持传统配置序列...

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/734365/cc3220s-launchxl-simplelink-device-supports-only-legacy-provisioning-sequence

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220S

尝试将 CC3220S 设置回全新的开箱即用状态;我在这里按照以下说明操作、以找到字母(开发模式闪存等):

SWRU473A–2017年2月–2018年8月修订 版 SimpleLinkTM Wi-FiRegistered CC3220开箱即用应用

应用程序启动正常、但无法从 iOS 设备进行配置。

在显示以下内容后、请参阅 UART 上无握手或其他"事件"。

开箱即用示例版本:1.00.00.09
========================================================================================

芯片:0x30000018
MAC:2.0.0.0
PHY:2.2.0.6
NWP:3.8.0.3
ROM:0
主机:3.0.1.39
MAC 地址:98:84:E3:4e:09:be

========================================================================================

[配置任务]启动时唤醒
[NetApp 事件]获取的 IP:IP=10.123.45.1,Gateway=10.123.45.1[
配置任务]设备作为工作站启动
[配置任务]无法连接到 AP 或配置文件不存在
[配置任务]检测到的设备为 CC3220RS
[NetApp 事件]获取的 IP:IP=10.123.45.1,Gateway=10.123.45.1[
配置设备任务] 在默认状态
下[配置任务]设备以 AP 角色启动
[NetApp 事件] IP 已获取:IP=10.123.45.1,Gateway=10.123.45.1
[配置任务]主机驱动程序版本: 3.0.1.39
[配置任务]生成版本3.8.0.0.3.1.2.0.2.2.0.6
[配置任务]启动配置-[配置任务]在模式2中(0 = AP、1 = SC、2 = AP+SC)
[配置任务]启动配置。 正在等待配置..!! 

也许有用(?) 添加信息:我能够直接连接到电路板的 http 地址、并与电路板进行正常交互。 所有这些似乎都是有序的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您可以作为 AP 连接到电路板、然后访问配置页面、则应能够使用 AP 配置进行配置。 您是否遇到错误或其他指示 iOS 应用程序端出现错误的指示器?

    此外、如果您使用 http 地址处的配置页、您是否能够通过手动配置 AP 配置文件详细信息进行配置?

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我假设您已经解决了您的问题、因为我没有听到您的反馈。 如果没有、请随时在此主题上发帖或打开有关问题的新主题。

    此致、
    Michael