This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:电路板是否烧坏了?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/733202/cc3220s-launchxl-is-the-board-burned-out

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL

当我插入电路板时、只有红色 LED 亮起、并且电路板的加热速度比以前太早。

电路板的电源问题也是如此。 我从未给电路板提供过不适当的电源。 (始终连接到笔记本电脑)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    -电路板上的什么芯片变热了? 多少钱?
    -您可以测量电路板的电流消耗吗?
    -您以前是否已将外部电路连接到 LaunchPad? 什么类型的电路? 如果外部电路仍然连接到电路板、请将其断开。
    -您能否在 LaunchPad 上提供跳线照片?

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajeeth、

    我假设您已经解决了您的问题、因为您没有回复 Jan 的帖子。 如果没有、请随时在此主题上发帖或打开有关问题的新主题。

    此致、
    Michael