工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
想知道是否有使用 HTTP 1.1保持活动功能的示例项目? 查看 httpclient.c 中的 sendRequest 和 HttpClient_connect 代码、只要未调用 HttpClient_disconnect、它就像应在保持活动模式下工作一样。 这是正确的、还是需要执行其他操作(如设置其他请求标头)?
其他一些相关问题。
-我在随后调用 HttpClient_connect 时收到错误-3013 (客户端已连接)。 想知道是否可以在后续请求中保留此呼叫、但只需忽略此错误并继续请求?
-我在同一主机地址有多个端点,但端点使用的 AUTH 有2种不同类型。 如果我使用永久性标头、是否应确保在调用具有不同 AUTH 类型和机密的 HttpClient_setHeader 之前删除之前设置的 AUTH 标头、或者在我第二次调用 HttpClient_setHeader 时、AUTH 类型和机密是否会被覆盖?
感谢您对此问题的任何帮助、提前感谢您!
哈沙