This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:无线电工具和 swru471.pdf

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF, CC3200, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/736711/cc3220sf-launchxl-radio-tool-and-swru471-pdf

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3220SFCC3120CC3200CC3100

您好!

我正在尝试使用 CC3220SF12ARGKR 测试定制板。 电路板设计与 launchpad 评估板非常相似。

可以通过 Uniflash 对处理器进行格式化和编程服务包/应用程序映像。

但是、当我通过无线电工具连接处理器时、我收到一条错误消息。

有人能告诉我我应该关注什么吗?

e2e.ti.com/.../Error_2D00_211.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    如果 UART 适用于 Unifalsh、则无线电范围也应正常工作。
    您是否在设备上安装了无线电工具映像?
    您可以对".sli"映像进行编程(在中提供)
    无线电工具图像和 SP (" /Binaries/CC3220SF_device_radiotool.sli)需要在您启用 GUI 工具之前编程到闪存中。
    有关对".SLI"映像进行编程的说明、请参阅 Uniflash 用户指南 的第5.17章:www.ti.com/.../swru469b.pdf

    BR、
    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kobi、

    感谢您提供信息。 我将很快执行这些步骤。

    现在、我先设置 CC3200板。 它是相同的电路板、但不同的部件。
    但是、它也显示了相同的问题。
    格式化闪存后、我使用 radiotool.bin 从 C:\ti\CC3100_CC3200_RadioTool_1.2\CC3200BoardApplication_Binary 对电路板进行编程。
    然后移除 MODE 引脚并复位处理器。
    当然、我使用了同一文件夹中的"CC3100和 CC3200无线电工具 GUI"、但它不起作用。

    您也可以解决这个问题吗?

    谢谢、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    您是否还使用 RadioTool.bin 对 SP 进行了编程?
    您收到了什么类型的错误消息?

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我确实这么做了、但它显示了相同的错误(-211)。

    [2018年10月19日12:15:18 PM]计划就绪、版本1.2.5942.19689
    [2018年10月19日12:15:23]正在连接...
    [2018年10月19日12:15:23]已连接
    [2018年10月19日12:15:23PM]正在获取信息
    [10/19/2018 12:15:30 PM]芯片 ID =错误(-211)、ROM_ver=Error (-211)、FW_ver=Error (-211)。Error (-211)。Error (-211)、MAC=

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我不熟悉这一点、无法重现。
    您可以尝试从调试器运行无线电工具示例代码并调试代码。
    出现故障的函数是无线电命令"get_dev_VER_command"(请查看无线电工具.c 的第294行)。
    请设置断点并遵循代码(包括 RadioGetDeviceVersion 的返回值)。

    如果出于某种原因您到达了断点,请尝试在 mainThread()中调试 UART 处理。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    我尝试使用2010 eXpress 版本打开 C#项目、但遇到了一些错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是说您调试无线电工具 MCU 映像(在 CC3220上运行)。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    我将首先检查我们的硬件配置。

    我要做的第一步是将电路板连接到 CC3220SF-LANCHXL。

    在连接电路板之前、我断开了仿真处理器与 evla 板上目标处理器之间的 UART 接口。

    J5:TX (目标处理器)到 RX (仿真处理器)

    J6:RX (目标处理器)到 TX (仿真处理器)

    但即使断开 UART 跳线后、UniFlash 仍会检测目标处理器。

    仿真处理器为什么将 JTAG 用于目标?

    您能否解释一下将我们的电路板连接到评估板的最佳方式是什么?

    供参考、我们的电路板可通过 PWR/GND、UART、RESET 和 SOPx 信号进行访问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现评估板的 SOP[2:0]是010、SOP1被上拉、但我们的板有000个。
    将跳线添加到 SOP1以上拉电阻器后、可通过评估板对其进行编程、也可使用无线电工具运行。
    SOP1是否应始终为1?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    请参阅"表5-6。 CC3220x 功能配置”(位于数据表中)(www.ti.com/.../cc3220.pdf )。
    SOP 配置[010]、启用 UART 连接和 JTAG 访问。

    BR、
    Kobi
    e2e.ti.com/.../736711
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于运行的 UniFlash 和无线电工具、SOP [010]仅起作用。 SOP[000]或 SOP[100]不起作用。

    这是预期吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    假设您正在谈论 CC3220 (这是我的理解)、那么:
    要启用无线电工具、器件应处于功能模式、因此 SOP=000或 SOP=010应正常工作。
    要对闪存进行编程、您需要启用 UART 访问(基于 ROM 的引导加载程序支持闪存编程)、因此您可以选择:SOP=100或 SOP=010。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我将讨论 CC3220。

    刚刚验证了在使用评估板正确编程我们的板后、无线电工具可以在 SOP=000下运行。
    但是、当电路板通过 FTDI UART 电缆直接连接到 PC 时、UniFlash 4.5 (或4.4)无法通过 SOP=100或 SOP=010检测到电路板。

    在直接连接中、如何连接信号?
    我有3.3V/GND、UART TX/RX。 如何连接复位?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个观察结果...

    正确对电路板编程无线电测试图像后、无论 SOP 设置如何、无线电工具都可以与电路板配合使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决!