This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200和 WAP 通道更改

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/740710/cc3200-cc3200-and-wap-channel-changes

器件型号:CC3200

我有一位客户将 CC3200用作 BLE/Wi-Fi 解决方案的一部分。

他们的一个问题是关于 CC3200在自适应无线电管理(ARM)方面的功能。

CC3200是否自动处理通道更改?

您能否描述由于通道变化而导致的行为?  Wi-Fi 断开事件?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregory、

    CC32x0不具有将通道自动更改为工作站的任何功能。 如果 AP 更改信道、站点将在之后立即断开连接、重新扫描并重新连接到另一信道上的 AP (如果它是首先找到的信道)。 它可以处于收发器模式、但只能手动。

    此致、
    Kristen