This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:实施 FM 来检测4.9GHz 频带 AP?

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/737765/wl1837mod-fm-is-implemented-to-detect-4-9ghz-band-ap

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837WL1271

 

我遇到 WiLink8 FM Rev8.9.0.10.70问题。

 

现在、WL1837已设置为 ST 的4.9GHz 频带、并尝试连接4.9GHz 频带 AP 产品。

/drivers/net/wireless/ti/wlcore/rx.h 中定义的结构“wl1271_Rx_descrptor”中的“flag”值设置为0x00。

这意味着它是2.4GHz 频带,而不是4.9GHz 频带。

 

(遵循标志”值的定义

#define WL1271_RX_DESC_BAD_BG 0x00

#define WL1271_RX_DESC_BAD_J 0x01

#define WL1271_RX_DESC_BAD_A 0x02

)

 

flag”(标志)的值(即带信息)设置有错误的值,但channel”(通道)的值设置在同一结构中

设置正确的值(即从 CH4到 CH16)。

 

想知道 FM 是否正确实施以检测4.9GHz 频带 AP。

 

此致、

哈塔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    -您将无线注册设置为哪个区域?
    iw reg get

    您能否运行以下命令并共享 O/p
    iw phy 信息
    示例:iw phy0信息

    将 x 替换为列出 wlan0接口(iw dev)的 phy 编号

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4.9GHz?

    AFAIK wl1837支持2.4GHz 和5GHz 频段。 不是4.9GHz。

    BR、

    Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据以下内容、wl1837上支持11J。

    您能否确认它是否受支持?

     此致

    哈塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不支持802.11J。
    您可以在指向它的线程中看到:
    "软件实施未完成以支持此要求、因此未作为任何版本的一部分进行测试"

    请参阅以下列出了支持功能的文档:
    www.ti.com/.../swru423a.pdf

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还参考了以下 E2E 主题。

    但是、无论如何、我知道802.11J 的实施 尚未完成、并且不受支持。

    但是、我想澄清更多有关它的详细信息、因为我们的客户已经开始原型开发。

    我想了解11J 仪表状态的更多详细信息。

    根据您上面提到的文档、扫描至少也适用于11J 频带。 (参考表11)

    就这些吗?

    11J 不能由 change sw 自己使用?

    WL1837 STA 会连接到 WL1837 AP、并且没有计划连接到其他产品。

    谢谢、此致、

    哈塔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hata、您好!

    很抱歉造成混淆。 实际上、如果您确实使用 wlconf:

    www.ti.com/.../swra489.pdf

    并运行"首次系统配置脚本"、同时选择"y"以启用您将能够使用802.11J 的日本标准
    您是否已经尝试过此操作?

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我很高兴能在这里使用 wlconf 来使用11J。

    但是、我想确认有关支持11J 的更多详细信息、因为我对此非常困惑。

    结论是否支持11J?

    此致、

    哈塔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我确认,即使将“日本标准”设置为“是”,问题也会发生。

    此外,无线区域设置为“iw reg set JP”(iw reg set JP)。

    "iw reg get"的结果为
    ------
    全局
    国家/地区 JP:DFS-JP
    (2402 - 2482 @ 40)、(N/A、20)、(N/A)
    (2474 - 2494 @ 20)、(N/A、20)、(N/A)、无 OFDM
    (4910 - 4990 @ 40)、(N/A、23)、(N/A)
    (5030 - 5090 @ 40)、(N/A、23)、(N/A)
    (5170 - 5250 @ 80)、(N/A、20)、(N/A)、自动 BW
    (5250 - 5330 @ 80)、(N/A、20)、(0ms)、DFS、 自动带宽
    (5490 - 5710 @ 160)、(N/A、23)、(0ms)、DFS
    (590-66000 @ 2160)、(不适用、10)、(不适用)
    ------

    "iw phy1 info"的结果为

    ------
    肺气1
    最大扫描 SSID 数:1.
    最大扫描 IE 长度:441字节
    最大# sched 扫描 SSID 数:16
    最大匹配数组:16
    最大扫描计划数:1.
    最大扫描计划间隔:-1
    最大扫描计划迭代次数:0
    重试短限:7
    重试超长限制:4
    覆盖等级:0 (高达0m)
    器件支持 AP 侧 u-APSD。
    支持的 Ciphers:
    * WEP40 (00-0f-ac:1)
    * WEP104 (00-0f-ac:5)
    * TKIP (00-0f-ac:2)
    * CCMP (00-0f-ac:4)
    * WPI-SMS4 (00-14-72:1)
    可用天线:TX 0 RX 0
    支持的接口模式:
    *受管
    * AP
    * AP/VLAN
    *显示器
    * p2p-client
    * p2p-go
    * P2P 设备
    频段1:
    功能:0x30
    HT20.
    静态 SM 省电
    RX Greenfield
    RX HT20 SGI
    无 RX STBC
    最大 AMSDU 长度:3839字节
    无 DSSS/CCK HT40
    最大 RX AMPDU 长度16383字节(指数:0x001)
    最小 RX AMPDU 时间间隔:16 μ s (0x07)
    HT 最大 RX 数据速率:72Mbps
    支持 HT TX/RX MCS 速率索引:0-7
    比特率(非 HT):
    * 1.0 Mbps
    * 2.0Mbps (支持短前导码)
    * 5.5Mbps (支持短前导码)
    * 11.0Mbps (支持短前导码)
    * 6.0 Mbps
    * 9.0 Mbps
    * 12.0Mbps
    * 18.0Mbps
    * 24.0Mbps
    * 36.0 Mbps
    * 48.0 Mbps
    * 54.0Mbps
    频率:
    * 2412MHz [1](20.0dBm)
    * 2417MHz [2](20.0dBm)
    * 2422MHz [3](20.0dBm)
    * 2427MHz [4](20.0dBm)
    * 2432MHz [5](20.0dBm)
    * 2437MHz [6](20.0dBm)
    * 2442MHz [7](20.0dBm)
    * 2447MHz [8](20.0dBm)
    * 2452MHz [9](20.0dBm)
    * 2457MHz [10](20.0dBm)
    * 2462MHz [11](20.0dBm)
    * 2467MHz [12](20.0dBm)
    * 2472MHz [13](20.0dBm)
    * 2484MHz [14](20.0dBm)
    频段2:
    功能:0x30
    HT20.
    静态 SM 省电
    RX Greenfield
    RX HT20 SGI
    无 RX STBC
    最大 AMSDU 长度:3839字节
    无 DSSS/CCK HT40
    最大 RX AMPDU 长度16383字节(指数:0x001)
    最小 RX AMPDU 时间间隔:16 μ s (0x07)
    HT 最大 RX 数据速率:72Mbps
    支持 HT TX/RX MCS 速率索引:0-7
    比特率(非 HT):
    * 6.0 Mbps
    * 9.0 Mbps
    * 12.0Mbps
    * 18.0Mbps
    * 24.0Mbps
    * 36.0 Mbps
    * 48.0 Mbps
    * 54.0Mbps
    频率:
    * 5040MHz [8](23.0dBm)
    * 5060MHz [12](23.0dBm)
    * 5080MHz [16](23.0dBm)
    * 5170 MHz [34](禁用)
    * 5180 MHz [36](20.0 dBm)
    * 5190 MHz [38](20.0 dBm)
    * 5200 MHz [40](20.0dBm)
    * 5210MHz [42](20.0dBm)
    * 5220 MHz [44](20.0 dBm)
    * 5230MHz [46](20.0dBm)
    * 5240MHz [48](20.0dBm)
    * 5260MHz [52](20.0dBm)(雷达检测)
    DFS 状态:可用(107秒)
    DFS CAC 时间:60000毫秒
    * 5280MHz [56](20.0dBm)(雷达检测)
    DFS 状态:可用(107秒)
    DFS CAC 时间:60000毫秒
    * 5300 MHz [60](20.0 dBm)(雷达检测)
    DFS 状态:可用(107秒)
    DFS CAC 时间:60000毫秒
    * 5320 MHz [64](20.0 dBm)(雷达检测)
    DFS 状态:可用(107秒)
    DFS CAC 时间:60000毫秒
    * 5500 MHz [100](23.0dBm)(雷达检测)
    DFS 状态:可用(107秒)
    DFS CAC 时间:60000毫秒
    * 5520MHz [104](23.0dBm)(雷达检测)
    DFS 状态:可用(107秒)
    DFS CAC 时间:60000毫秒
    * 5540MHz [108](23.0dBm)(雷达检测)
    DFS 状态:可用(107秒)
    DFS CAC 时间:60000毫秒
    * 5560MHz [112](23.0dBm)(雷达检测)
    DFS 状态:可用(107秒)
    DFS CAC 时间:60000毫秒
    * 5580MHz [116](23.0dBm)(雷达检测)
    DFS 状态:可用(107秒)
    DFS CAC 时间:60000毫秒
    * 5600 MHz [120](23.0dBm)(雷达检测)
    DFS 状态:可用(107秒)
    DFS CAC 时间:60000毫秒
    * 5620MHz [124](23.0dBm)(雷达检测)
    DFS 状态:可用(107秒)
    DFS CAC 时间:60000毫秒
    * 5640MHz [128](23.0dBm)(雷达检测)
    DFS 状态:可用(107秒)
    DFS CAC 时间:60000毫秒
    * 5660MHz [132](23.0dBm)(雷达检测)
    DFS 状态:可用(107秒)
    DFS CAC 时间:60000毫秒
    * 5680MHz [136](23.0dBm)(雷达检测)
    DFS 状态:可用(107秒)
    DFS CAC 时间:60000毫秒
    * 5700MHz [140](23.0dBm)(雷达检测)
    DFS 状态:可用(107秒)
    DFS CAC 时间:60000毫秒
    * 5745MHz [149](禁用)
    * 5765MHz [153](禁用)
    * 5785MHz [157](禁用)
    * 5805MHz [161](禁用)
    * 5825MHz [165](禁用)
    * 4920MHz [184](23.0dBm)
    * 4940MHz [188](23.0dBm)
    * 4960MHz [192](23.0dBm)
    * 4980MHz [196](23.0dBm)
    频段3:
    功能:0x30
    HT20.
    静态 SM 省电
    RX Greenfield
    RX HT20 SGI
    无 RX STBC
    最大 AMSDU 长度:3839字节
    无 DSSS/CCK HT40
    最大 RX AMPDU 长度16383字节(指数:0x001)
    最小 RX AMPDU 时间间隔:16 μ s (0x07)
    HT 最大 RX 数据速率:72Mbps
    支持 HT TX/RX MCS 速率索引:0-7
    比特率(非 HT):
    * 6.0 Mbps
    * 9.0 Mbps
    * 12.0Mbps
    * 18.0Mbps
    * 24.0Mbps
    * 36.0 Mbps
    * 48.0 Mbps
    * 54.0Mbps
    频率:
    * 4920MHz [184](23.0dBm)
    * 4940MHz [188](23.0dBm)
    * 4960MHz [192](23.0dBm)
    * 4980MHz [196](23.0dBm)
    支持的命令:
    * new_interface
    * SET_INTERFACE
    * new_key
    * start_ap
    * new_station
    * SET_BSS
    *验证
    *关联
    *取消身份验证
    *取消关联
    * Join_IBSS
    * LEASE_ON_CHANNEL
    * SET_TX_bitRATE _MASK
    *帧
    * FRAME_WAIT_CANCEL
    * set_wiph_netns
    * SET_CHANNEL
    * SET_WDS_PEER
    * start_sched_scan
    * Probe_client
    * set_noack_map
    * register_beacon
    * start_p2p_device
    * set_mcast_rate
    * testmode
    * channel_switch
    * SET_QoS_MAP
    *连接
    *断开连接
    支持的 TX 帧类型:
    * IBSS:0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
    *托管:0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
    * AP:0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
    * AP/VLAN:0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
    *网状点:0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
    * p2p-client:0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
    * p2p-go:0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
    * P2P 设备:0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
    支持的 RX 帧类型:
    * IBSS:0x40 0xb0 0xc0 0xd0
    *托管:0x40 0xd0
    * AP:0x00 0x20 0x40 0xa0 0xc0 0xd0
    * AP/VLAN:0x00 0x20 0x40 0xa0 0xc0 0xd0
    *网状点:0xb0 0xc0 0xd0
    * p2p-client:0x40 0xd0
    * p2p-go:0x00 0x20 0x40 0xa0 0xc0 0xd0
    * p2p-device:0x40 0xd0
    WoWLAN 支持:
    *任何时候唤醒(器件继续正常运行)
    *在模式匹配时唤醒、最多5个1-91字节的模式、
    最大数据包偏移0字节
    软件接口模式(始终可添加):
    * AP/VLAN
    *显示器
    有效接口组合:
    *#{managed}<= 2、#{AP、p2p-client、p2p-go}<= 1、#{p2p-device}<= 1、
    总计<= 3、#channels <= 2
    *#{AP}<= 2、#{p2p-device}<= 1、
    总计<= 2、#通道<= 1、雷达检测宽度:{20MHz (无 HT)、20MHz、40MHz、80MHz}

    HT 功能覆盖:
    * MCS:FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭
    *最大 A-MSDU 长度
    *支持的通道宽度
    * 40MHz 的短 GI
    *最大 A-BPDU 长度指数
    *最小 BPDU 起始间隔
    器件支持 TX 状态套接字选项。
    器件支持 HT-IBSS。
    器件支持 SAE 和验证命令
    器件支持扫描刷新。
    器件支持按 VIF TX 功率设置
    驱动程序支持用户空间 MPM
    器件支持在 create 时配置 vdev MAC-addr。
    ------

    此致、
    哈塔。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    正如 Thread: e2e.ti.com/.../398025中所述 ,WiLink8硬件支持802.11j,并在射频级别进行了验证,但我们的无线软件堆栈不支持它。

    谢谢
    Saurabh