This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/740585/cc3220-cc3220

器件型号:CC3220

您好、支持团队、

我使用 TI 平台时使用的是参考指南 swra502b.pdf。 在本文档中、您在"宏定义"一节中提到过、我们可以更改 SSID 的名称并连接到接入点。

由于我们可以连接到接入点、因此我们可以进入省电配置文件、但我无法将模块运行到 STA 模式。

请查找以下日志并进一步帮助我解决此问题。

如何进入 STA 模式、使用省电配置文件检查电源编号?

***电源管理用例选项:***
   1) 1)休眠
   2) 2) LPDS
   3)收发器模式
   4) 4)间歇性连接
   5) 5)始终保持连接
请输入您的电源管理用例选择:


        ================================================================================================
           功率测量示例版本:1.0.0.3
        ================================================================================================

        芯片:0x30000019
        MAC: 2.0.0.0
        PHY: 2.2.0.4
        NWP: 3.3.0.0
        ROM: 0
        主机:3.0.1.41
        MAC 地址:98:84:E3:4F:AB:ef

        ================================================================================================


***电源管理用例选项:***
   1) 1)休眠
   2) 2) LPDS
   3)收发器模式
   4) 4)间歇性连接
   5) 5)始终保持连接
请输入您的电源管理用例选择:
       ========================================================================================
          开箱即用示例版本:1.00.00.09
       ========================================================================================

        芯片:0x30000019
        MAC: 2.0.0.0
        PHY: 2.2.0.4
        NWP: 3.3.0.0
        ROM: 0
        主机:2.0.1.15
        MAC 地址:98:84:E3:4F:AB:ef

       ========================================================================================

[配置任务]上电唤醒
[配置任务]检测到的器件是 CC3220SF
[配置任务]无法连接到 AP 或配置文件不存在
[NetApp 事件]获取的 IP:IP=10.123.45.1,Gateway=10.123.45.1
[配置任务]器件配置为默认状态
[配置任务]器件以 AP 角色启动
[NetApp 事件]获取的 IP:IP=10.123.45.1,Gateway=10.123.45.1
[配置任务]主机驱动程序版本:2.0.1.15
[配置任务]构建版本3.3.0.31.2.0.2.2.0.4
[配置任务]在模式2中启动配置-[配置任务](0 = AP、1 = SC、2 = AP+SC)
[配置任务]配置已启动。 正在等待配置..!!

谢谢

Sachin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    并请帮助我了解如何擦除闪存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sachin、

    在功率测量演示中、要为 AP 修改的宏位于 common.h 中 如果需要密码、请确保更改 SSID_NAME、SECURITY_TYPE 和 SECURITY_KEY。

    可通过调用以下命令将器件设置为 STA 模式:
    SL_WlanSetMode (Role_STA)
    有关更多详细信息、请参阅《编程人员指南》的第3.3.2.1节。 www.ti.com/.../swru455e.pdf

    此致、
    Kristen