This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SIMPLELINK-CC3220-SDK:在配置时添加自定义数据

Guru**** 2587155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/739028/ccs-simplelink-cc3220-sdk-adding-custom-data-at-provisioning-time

器件型号:SIMPLELINK-CC3220-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

你好
我还在寻找一个社区来添加完全相同的流程。
不过,我不能单凭这问题和答案就完全理解。
您能告诉我哪些文档和示例代码会有所帮助吗?
谢谢你。

H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、H. Wt、

    您可以使用自己的配置方法(例如、将设备设置为 AP 模式并让移动电话连接到该设备、然后启用 HTTP (S)服务器以从移动电话获取网络凭据)。 这样您就可以设置所需的任何信息。
    现有的配置方法(AP 和/或 SC)也会验证 AP 连接、您可以按照"配置"文档了解这方面的说明

    如果要使用与现有方法并行的专有方法、请按照有关使用"外部配置"进行配置的说明进行操作。

    我认为没有办法在现有方案方法的基础上添加客户信息。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kobi
    感谢您的回答。

    我发现设置"外部配置"将使它成为可能。
    我们将对其进行检查并进行报告。
    谢谢你

    H.