This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:TFTP 示例(MSP432P4111 SDK WiFi 插件)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/739715/cc3120-tftp-example-msp432p4111-sdk-wifi-plugin

器件型号:CC3120
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

你好

我找不到 CC3120的 TFTP 示例、您能不能告诉我如何实现?

谢谢、

Meenal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Meenal、

    从您最初的问题中、我看到您使用了 CC3200 TFTP 示例。 我建议您查看有关通过 CC3200 TFTP 迁移的第1代到第2代 SDK 迁移指南示例:
    dev.ti.com/.../

    此致、
    Kristen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kristen

    感谢你的答复。 最初的问题不是我的、我没有使用 CC3200、但我可以尝试移植 TFTP 示例。 是否很快就会发布一个示例?

    谢谢、
    Meenal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Meenal、

    我不知道正在发布第2代 TFTP 示例的任何计划。

    但是、您可以使用 CC3200 TFTP 库作为示例、也可以为应用使用任何嵌入式 TFTP 库。

    此致、
    Kristen