This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:JSON 应用程序错误

Guru**** 2555420 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/739992/cc3220-json-app-error

器件型号:CC3220

我使用的是 Code Composer Studio 版本:8.2.0.00007和 simplelink_cc32xx_sdk_2_30_00_05

在调试"json_app_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs"时、我在终端上看到以下打印内容


================================================================================================
JSON 示例版本:1.0.0
================================================================================================

芯片:0x31000019
MAC:2.0.0.0
PHY:2.2.0.6
NWP:3.9.0.6
ROM:0
主机:3.0.1.41
MAC 地址:50:F1:4a:61:54:30

================================================================================================


正在从文件系统加载模板...

FS -无法获取有关文件的信息。 错误状态-10341
加载模板文件时出错、请验证模板文件并重置平台。

是否有人知道该错误的原因以及如何解决该问题

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raghunandana、

    我看到您在原始主题中问了相同的问题: e2e.ti.com/.../2732568

    我将关闭此主题并回复您的原始问题。

    此致、
    Kristen