This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:德州仪器 SSID0/TX 是否与 SPI MOSI 相同? 希望使用 TM4C1294 SSI 对 CC3220MODA 闪存进行编程

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/739346/cc3220moda-is-texas-instrument-ssid0-tx-same-as-spi-mosi-hope-to-program-the-cc3220moda-flash-with-tm4c1294-ssi

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDT

我们正在运转 CC3220MODA 所在的 PCB。 我们将修复引脚46和47上 UART0的访问权限、以进行工厂编程。  但是、我们在板上安装了一 个具有未使用功能的 TM4C1294、并打算对 PCB 进行布线、以便 TM4C1294可以对 CC3220MODA 上的 SPI 闪存进行编程。  我们认为这可能会使我们无法通过 TM4C1294上的 LAN 接口将现场软件升级到 CC3220MODA。

虽然我在 SPI 总线方面有多年的经验、但 TI SSI 模块对我来说是一个新模块、我想确保我理解文档告诉我的内容。  第1226页的文档 SPMS433B (TivaTmTM4C1294NCPDT 微控制器数据表)显示“QSSI 模块充当与具有 Freescale SPI 或德州仪器同步串行接口的外设设备进行同步串行通信的主从接口。”

我是否更正了 SSInXDAT0/TX 是 SPI 接口信号 MOSI?
我是否更正了 SSInXDAT0/RX 是 SPI 接口信号 MISO?
我是否更正 了 SSInClk 是 SPI 接口信号 CLK?
我是否更正 了 SSInFss 是 SPI 接口信号 nCS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您对所有这些内容的理解是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯
    非常感谢您的确认。 这可以解决我的问题。