This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 TRF24XX 频率范围的信息

Guru**** 2504185 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF370417, CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/739248/regarding-trf24xx-frequency-range

主题中讨论的其他器件:TRF370417CC2500

您好、社区

我最近正在从事一个项目、其中我需要以5.9GHz 的频率进行无线通信。 我一直在搜索 TI 在此频率范围内可以提供的不同无线芯片。

在搜索时、我发现我的项目中可以使用 TRF24XX。 但是、我无法通过在线文档解决的一个小问题是、TRF 是否也可以在5.9GHz 下工作?

此外,在 TI 产品系列中,是否有其它选项可用于以5.9GHz 的频率进行无线通信(无论是 BLE、WiFi 还是其它任何选项)?

一如既往、非常感谢您的帮助。 我正在等待您的回复。

此致

-Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有人能在这方面帮助我吗?

    感谢你能抽出时间。

    此致、
    Mohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mohit、

    TRF2343是一款基于集成 IF 的接收器。 必须对 VCO 进行分频、以便 LO 只能在数据表中列出的数百 MHz 范围内保持最佳工作状态。

    遗憾的是、我们的产品组没有集成收发器芯片、它们可能在5.9GHz 下提供给您。 您可以查看一些分立式解决方案、例如用于 TX 调制器的 TRF370417和用于 RX 解调器的 TRF371115。 您可以选择与这两种射频解决方案配合使用的 ADC/DAC。
    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kang,

    非常感谢您的回答。

    从上面提到的分立式解决方案的距离来看,我们可以预期的通信范围是多少?

    上述解决方案的范围是否与 CC2500中提供的 BLE 解决方案相当?

    此外,如何将这些芯片与 TI MCU 连接?

    我没有从在线文档中找到任何有关上述方面的明确信息。

    再次感谢您的观看。

    此致、
    Mohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    穆赫:

    我想您可能最初曾问过 TRF2436、这是一款2.4GHz / 5.9GHz 升压/降压转换器。 这是一个旧器件、其低 IF 转换芯片为 NRND。 我不建议使用该器件进行新设计。 我将把这个帖子转交给 LPRF 团队。 我认为它们的集成收发器将更合适。

    -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RJ Hooper、

    感谢您的回复。 是的、我一定要等待 LPRF 团队以及康先生根据之前的讨论做出的回复。

    感谢您的所有帮助和时间。

    此致、
    Mohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohit、

    我相信我们的任何器件都无法达到5.9GHz。 最接近的是支持5GHz 的 WiLink 器件、但802.11a 仍仅达到5.825 GHz。

    此致、
    Sarah