This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:更新 FW 时出现问题

Guru**** 2386490 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/738734/cc3100mod-problems-in-updating-the-fw

器件型号:CC3100MOD

大家好、

CC3100MOD NWP 固件更新存在问题。

我们会在客户的制造过程中通过主机 MCU 更新每个 CC31000MOD 模块。 到目前为止、我们对该器件没有任何问题。

今天、我有一件组装产品用于检查 NWP 固件更新无法完成的地方。

即使使用 service pack 版本2.9.0.0更新了模块、其版本仍与更新前相同:

CC3100MOD 67108864                                                            

PHY 1.5.3.3                                              

NWP 2.0.7.0                                                             

ROM 13107

我不得不说,我以前从未见过这些版本。

通常、更新前的 CC3100MOD 版本出包如下:

CC3100MOD 67108864                                         

PHY 1.0.3.23                                                               

NWP 2.2.0.1                                              

ROM 13107

到目前为止、仅找到了一个与此问题有关的最终产品。

使用相同卷带的 CC3100MOD 模块组装的其他产品也可以(到目前为止)。

请参阅有问题的模块的照片:

有什么建议吗?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    我不确定、但该模块内部似乎是芯片 XCC3100HZ。 这意味着预制器件。 当前 SP 版本不支持预生产硬件。 我认为最新支持的版本是1.0.10.0。

    1月