This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:Gang 映像解压缩

Guru**** 2569165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/738044/cc3220-gang-image-unpacking

器件型号:CC3220

如果在 CPU 解封 Gang 映像之前断电、是否存在任何问题?  我们将 SOP 引脚全部保持为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    是的、一旦 Gang 映像位于闪存上、您就可以关闭器件。
    ROM 引导加载程序将检测 Gang 映像、并在下一次加电时解压缩该映像。

    BR、
    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kobi、您好。我的问题是、如果在解包过程完成之前释放复位并断电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    没有问题。 该机制被设计为失效防护。

    BR、
    Kobi