This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHCC3220MODASF:cc3220modasf 的计划优先级

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/738217/ccs-launchcc3220modasf-sched_priority-of-cc3220modasf

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

您好、Jan、

对于我来说、询问 cc3220modasf sched_priority  minimumm 以获得最大 值多少?

谢谢

Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nguyen:

    优先级范围取决于 RTOS 配置。
    TIROTS 和 FreeRTOS 都从0开始、作为最低优先级(对于空闲任务)。
    上限取决于设置、例如在我们的 TIRTOS 样本中、默认值为"Task.numPriorities = 16;"(在 tirtos_build...中的"*。cfg"中定义 项目)。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kobi、
    那么、我必须在哪里更改呢?
    我找到了一个示例。
    谢谢
    Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nguyen:

    您正在尝试更改什么?
    所有示例都显示了如何创建任务和设置优先级(查找 pthread_create)。
    如果要更改优先级的数量(为什么需要它?) 您可以在".cfg"文件中设置值。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kobi、
    必须更改 F:\cc3220\simplelink_cc32xx_sdk_2_30_00_05\kernel\tirtos\builds\CC3220SF_LAUNCHXL\debug 文件 debug.cfg
    simplelink_cc32xx_sdk_2_30_00_05\kernel_tirtos\builds\CC3220SF_LAUNCHXL_release 文件 release.cfg
    然后重建内核。
    谢谢
    Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nguyen:

    只需更改.cfg 中的值并重新编译"tirtos_build..." 然后是应用程序。

    BR、
    Kobi