This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:BLE 功率级别

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/738122/wl1831mod-ble-power-levels

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

您好!

我看到在 WL1831上、BLE 功率级别可设置为从7 (最高)到0 (最低)。

我找不到任何文档来说明不同的功率级别。 8种设置中每种设置的 dBm 级别是多少?

谢谢;
Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请参阅 www.ti.com/.../swru442b.pdf 第39页。 例如:对于 BLE,级别7对应于10dBm,依此类推。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但这与器件的数据表中显示 BLE 的功率为7dBm 没有意义、那么差异在哪里?

    此外、根据该文档、10dBm 将处于低功耗模式、我们的电源始终为3.3V、这意味着我们始终处于高功率模式、而功率则为15.5dBm、这将是数据表中的两倍。