This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:TCP/IP 网络堆栈 CC3220

Guru**** 2538910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/737307/cc3220-tcp-ip-network-stack-cc3220

器件型号:CC3220

有人知道 CC3220具有哪种网络堆栈? 我查看了所有规格表/指南、但找不到任何内容。

更具体地说、我想知道器件是否与 lwIP TCP/IP 堆栈兼容。

谢谢、  
Roderick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roderick、

    TCP/IP 堆栈集成在网络处理器内部(在 TI 专有固件上运行单独的代码)、因此、您无需在应用处理器(您的代码)上集成自己的 TCP/IP 堆栈。 可通过 SimpleLink API 访问集成的 TCP/IP 堆栈。

    我个人对公共资源中 CC32xx 器件的背景进行了一些调查、但很遗憾、我不知道我是否可以共享该信息。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jan、您好、非常感谢您提供的信息、我正在检查与特定库的兼容性、但我相信它已经解决了。