This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220:CC3220MODASF

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/736638/ccs-cc3220-cc3220modasf

器件型号:CC3220

工具/软件:Code Composer Studio

您好、先生、

我正面临以下问题、可在下面的附加图像中找到该问题。

请在此处帮助我解决此问题吗? 此外、您还可以提供可用于此电路板的引脚编号、以验证此平台上的功率值。

提前感谢

Sachin Shah

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sachin、

    我无法访问附件。 请提供问题说明。

    ASF 模块不是为测量功率而构建的、因为它具有集成天线、并且没有用于测量功率的引脚。
    您可以切断射频迹线进行测量、也可以使用 SF 模块或认证报告(位于 www.ti.com/.../SIMPLELINK-CC3XXX-REPORTS 中)。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobi、

    感谢您的快速响应!

    我在控制台上闪烁时遇到以下错误。

    连接到目标时出错:
    (错误-1170 @ 0x0)
    无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
    (仿真包8.0.27.9)

    请提供帮助以解决此问题。

    提前感谢

    Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kobi

    我们正在寻找电流消耗测量引脚、而不是用于 Tx 功率测量

    谢谢

    Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sachin、

    关于错误-1170,请参阅 :e2e.ti.com/.../2487354

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    您是否可以安排 TeamViewer 远程会话来解决此问题?

    谢谢
    Sachin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sachin、

    很抱歉,我不能向你提供这种支持。 我不是 TI 员工。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    谢谢、是否有任何方法可以获取器件的 Mac 地址?

    谢谢
    Sachin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sachin、

    可通过 SL_ API 从主机或 Uniflash 软件读取的 MAC 地址。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jan、

    如何在闪存之前使用此 API? 如果您有,您能否提供此文档?

    BR、
    Sachin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sachin、

    可通过主机 MCU 访问 SimpleLink API。 这意味着它是在主机 MCU (Cortex-M4)上运行的固件的一部分。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    如何访问此项? 您能为我提供示例吗?
    您意味着默认情况下闪存中存在固件。
    如果我错了、请纠正我的问题。

    谢谢
    Sachin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sachin、

    CC3220或 CC3220MOD 器件不是"默认"固件。 此器件旨在由您进行编程并将固件上传到器件中。

    在 CC3220 LaunchPad 套件中、我们可以讨论"默认/出厂"固件。 该固件是 SDK 提供的开箱即用示例。 此处 www.ti.com/.../swru470.pdf 介绍了开箱即用示例

    CC3220入门视频- training.ti.com/simplelink-wi-fi-cc3220-getting-started-project-0

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sachin、

    您目前在这方面的状态是什么?

    您似乎需要完成 Smplelink 入门培训:
    dev.ti.com/.../

    dev.ti.com/.../

    BR、
    Kobi