This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3XXXRADIOTEST:CC3120/CC3220R 缺少.sli

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3220S, CC3220R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/737905/rtos-cc3xxxradiotest-missing-sli-for-cc3120-cc3220r

器件型号:CC3XXXRADIOTEST
主题中讨论的其他器件:CC3120CC3220SCC3220R

工具/软件:TI-RTOS

你好

安装后  ,CC3120_CC3220_RadioTool_1.0.2的无线电工具

我找到 CC3220S_DEVICE_RADIOTOL.SLI 和 CC3120_CC3220_RadioTool_1.0.2、但找不到3120 (Booster Pack)或3220R EVM 的.SLI。

您能否建议您为3120/3220R 刷写哪些文件以使用无线电工具?

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akihiko Fujinaka、您好!

    除了最新的 SP、CC3120不需要闪存上的任何内容。 PC 应用程序通过 SPI (或 UART)直接连接到网络处理器、并直接发送 NWP 命令。

    CC3220R 将使用与 CC3220S 相同的映像(.sli)。

    BR、
    Kobi