This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:引脚64

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/737733/wl1807mod-pin-64

器件型号:WL1807MOD

大家好、引脚列表中的引脚#64列为 GND、 但在参考原理图中显示了一个下拉电阻器。 这是真正的 GND 引脚还是设置了逻辑电平? 在我们的设计中、我们将此引脚悬空、我想知道这是否会导致 IC 正常工作。 谢谢你。 福尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Falk、

    将 wL1807MOD 上的引脚64保持悬空不会是问题。 我们确实建议在该引脚上使用 GND、但它不会影响模块内部 IC 的功能。 该引脚未物理连接到 IC 内部。 这是我们在测试期间的一个选择。

    您可以将此保持浮动、但如果修改设计、我们建议将其接地以符合我们的数据表要求。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Riz!