This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:WL1837时间同步 GPIO11

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/737261/linux-wl1837mod-wl1837-time-sync-gpio11

器件型号:WL1837MOD
主题中讨论的其他器件: TXS0108E

工具/软件:Linux

您好、支持团队、

我们目前正在实施从 WL1837MOD (GPIO11)到 i.MX6UL 的时间同步。

在这两者之间、我们需要1.8V 至3.3V 的电平转换器。 您能告诉我该时间同步线路的频率要求吗? 我们的电平转换器支持110Mbps (推挽)和1.2Mbps (漏极开路)。 这足够了吗? 您能为我澄清一下这个时间同步线路的电气行为吗? 提前给您储罐

此致

菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    菲律宾、
    有关 wl18xxmod 电平转换 IOS 的信息,请参阅此文档: www.ti.com/.../swra448a.pdf 。 时间同步 IO 没有任何其他要求。
    您当前正在将哪个电平转换器用于其他 IOS/BUS - WLAN_EN、SDIO 线路等 ?

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh、

    感谢您的快速回复。 iMX6UL 直接连接1.8V SDIO 线路。 其他行通过 TXS0108E 进行转换。 那么、使用 TXS0108E 对时间同步线路进行电平转换是合适的吗?

    此致、Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philipp、

    是的、这是我们推荐的电平转换器。

    谢谢、
    Riz