This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:STA 和 WiFi Direct

Guru**** 2398215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/736959/cc3220moda-sta-and-wifi-direct

器件型号:CC3220MODA

各位专家:

当 CC3220MODA 用作连接到 AP 的 STA 时、我想进行 WiFi 直接连接。
它们是否同时工作?
如果没有、是否可以在 WiFi Direct 完成时先使 WiFi Direct、然后再使其回到 STA 模式?

我有道理吗?

感谢您的友好检查。
此致、
Hitoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hitoshi、

    Simplelink 不支持多角色、因此无法同时使用基站和 WiFi-Direct。
    角色之间的切换由应用程序决定。
    从 Direct WiFi 切换到基站需要重置网络处理器。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kobi、

    感谢您的友好检查。
    我明白了。

    此致、
    Hitoshi