This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:服务包的主机编程。

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD, CC3100, CC3100MOD, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/737496/cc3120-host-programming-of-service-pack

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件: CC3100CC3100MOD

我们一直在从 CC3100MOD 迁移到 CC3120MOD。 我们当前使用服务包中提供的.h 文件通过主机更新 CC3100服务包。

我无法看到从何处获取 CC3120所需的.h 文件。  我找到了.bin 和.ucf 文件、但没有找到任何用于主机编程的.h 文件。  我是否需要转换.bin /.ucf、或者是否在其他地方可用。

我们希望稍后使用 OTA 编程、但对于初始开发和生产、我们需要使用主机接口以适应当前系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Reuben:

    我们不再提供.h 格式。
    您可以尝试使用可用的"Bin2C"工具或在文件系统中安装文件(和密钥)、然后在调用 sl_FsProgram 之前打开并读取内容。
    请参见 SDK 中 Simplelink API 指南中的示例代码(请参见 /docs/wifi_host_driver_api/html/index.html)。

    BR、
    Kobi