This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220:如何将代码转储到 CC3220闪存

Guru**** 2536120 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/736632/ccs-cc3220-how-to-dump-code-to-cc3220-flash-memory

器件型号:CC3220

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试将代码转储到 CC3220 MCU、我有 CC3220MODASF Launchpad。 在 CC3220 SDK 中播放 HTTP 客户端演示代码。

根据我的另一个线程中的一些建议、我还尝试了 CCS Uniflash。 对于具有".zip"文件的 SDK for uniflash 中提供的开箱即用应用程序、其工作正常。

CCS 将源代码编译到.out、也尝试了.hex、而对于输出类型.bin、我遇到编译错误。

使用".out"和".hex"文件、我尝试在 Uniflash 中创建映像、创建映像时没有错误、也会刷写(我认为是通过查看进度条)。 但没有软件在运行。

我的需求是、如何在 CCS v8.2中将代码构建转储到 CC3220SF 闪存中而不会出现任何问题?

此外、如何在 CCSv8.2中编译".bin"的输出文件?

谢谢你。