This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 Wi-Fi Direct 802.11ac 或802.11a 的 MCU

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/736328/mcu-for-wi-fi-direct-802-11ac-or-802-11a

主题中讨论的其他器件:CC3120

我们正在为客户端启动一个新项目。  我们的设备需要将 Wi-Fi 直接与支持802.11ac 的现有设备进行通信。  如果需要、我假设此器件可以返回802.11a。   

-为此、我应该考虑使用哪款 TI MCU?  

- Wi-Fi 直接支持是否随示例代码提供?  

我之前没有使用过 Wi-Fi Direct、因此不确定是否需要考虑其他注意事项。

谢谢。

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我们没有任何支持802.11ac 的设备。

    Simplelink CC3220系列(www.ti.com/.../CC3220) 支持 Wi-Fi Direct、但仅支持802.11b/g/n (2.4G 频带)、不支持802.11a (5G)。
    CC3220包含一个 MCU (Cortex-M4)和一个网络处理器。
    CC3120系列仅包含 WIFI 网络处理器、可随时与外部主机 MCU 集成。
    两者都附带一个 SDK、其中包含基本功能的示例应用、包括 WiFi-Direct。

    Wilink8 (www.ti.com/.../wl1837mod) 是 TI 的另一个 Wi-Fi 选项。 它支持 Wifi Direct 和802.11a/b/g
    它通常集成到运行 Linux 的 MPU 中、但也可以连接外部 MCU。
    外部 MCU 接口通过第三方(与 TI 配合使用)提供支持。

    BR、
    Kobi