请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC3120我们正在为客户端启动一个新项目。 我们的设备需要将 Wi-Fi 直接与支持802.11ac 的现有设备进行通信。 如果需要、我假设此器件可以返回802.11a。
-为此、我应该考虑使用哪款 TI MCU?
- Wi-Fi 直接支持是否随示例代码提供?
我之前没有使用过 Wi-Fi Direct、因此不确定是否需要考虑其他注意事项。
谢谢。
Brian