This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:[Linux] SLImageCreator 无法以 python 异常启动

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/736170/cc3220sf-launchxl-linux-slimagecreator-fails-to-start-with-python-exception

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我正在尝试在 Ubuntu 18.04上使用 uniflash 命令行来封装我的项目、但遇到了 python 异常。

命令:/opt/ti/dslite.sh --mode cc32xx project import --file Sensor_v2_export.zip --overwrite

及其结果:

执行以下命令:

>./SLImageCreator 工程导入--file Sensor_v2_export.zip --overwrite

有关详细信息和示例,请访问 processors.wiki.ti.com/.../UniFlash_v4_Quick_Guide

traceback (最近一次调用最后一次):
file " "、第31行、输入 
文件"/home/user/Downloads/sl_image_creator/venv_ic/lib/python2.7/site-packages/PyInstaller/loader/pyimod03_importers.py、第363行、在 LOAD_MODULE
文件"/usr/lib/python2.7/socket.py、第68行、在中 
从_SSL 导入\
导入错误:无法导入名称 RAND_egd
SLImageCreator 返回-1 

它看起来与此问题非常相似: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/647361?CC3220SF-LAUNCHXL-Linux-SLImageCreator-fails-to-start-with-python-exception

我可以做些什么吗? 我了解最新的 Ubuntu TLS 将起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、

    不幸的是、这是一个有关 Ubundu18.04的已知问题。

    此 Ubuntu 版本与我们的旧版本不能正常工作。

    即使是较新版本的 Uniflash (4.5)也存在18.04问题。

    固定版本应于12月发布。

    同时、您可以尝试附加的补丁(它仅适用于 Uniflash 4.4)。

    e2e.ti.com/.../Ubuntu18.04_5F00_fix.zip

     将其解压缩并放入/home/user/uniflash4.4XX/simplelink/imagecreator/bin 文件夹中、而不是旧文件。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kobi。 这似乎已经达到了目的。 我现在可以为板创建一个新项目。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、  

    感谢您的解决! 它确实工作正常。

    此致、

    C é dric