This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:没有运行"Restart of CC3220MODASF launchpad (重新启动 CC3220MODASF Launchpad)"的软件

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/736471/cc3220sf-launchxl-no-software-running-restart-of-cc3220modasf-launchpad

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、

我在 launchpad 上调试了 HTTP 客户端演示代码、但在 launchpad 上的"Reset"按钮或 IDE 中重置时、似乎没有执行软件。 没有打印端口(使用 PuTTy 查看 UART 打印)。

我有 adoubt、

CC3220文档说、该软件将在调试时下载到串行闪存。如果是、在启动/复位时、应运行相同的软件。 能不能有人告诉我们这里发生了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CCS 不会将代码上载到串行闪存中。 如果要在器件复位后仍然运行代码,则需要使用 Uniflash 软件并将映像上载到 sFlash 中(请参阅 :www.ti.com/.../swru469b.pdf )

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、
    我能在 Uniflash 中对 CCS 编译中生成的.out 文件执行什么操作。
    它没有发生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要使用 bin 而不是 out 文件。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我刷写了开箱即用的".zip"项目、它运行良好。
    我对 SDK 中的 HTTP 客户端演示项目也是如此。 我导入并在 CCS 中编译、它在调试中生成".out"文件、您能告诉我们如何在 Uniflash 中为 SDK 中的 HTTP 客户端演示项目生成映像吗?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要上传 CCS 生成的*。bin 文件。 如需了解如何使用 Uniflash、请参阅上述文档。

    1月