This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:从休眠模式唤醒

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/736455/cc3220-wake-up-from-hibernate-mode

器件型号:CC3220

您好!
在我们的设计中、我们使用11个连接到 CC3220的按钮、这是一款电池供电的器件、因此我们需要在休眠模式下运行 CC3220以降低功耗、这是我们的疑问
  • 是否可以通过多个 GPIO 将 CC3220从休眠模式唤醒?
  • 我们需要通过所有11个 GPIO 唤醒 CC3220、是否有任何方法?   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、数据表中描述了所有具有唤醒功能的引脚-请参阅 表3-1中的 www.ti.com/.../getliterature.tsp ("选择为唤醒源"列)。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 TRM 第16.8.5章中、给出了最多6个引脚可用作唤醒引脚、但在软件方面、并未明确提到这一点、是否可以使用6个引脚来唤醒源?
    所有6个 GPIO 都可以同时用作唤醒源引脚吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您可以使用 TRM 中规定的所有引脚来唤醒。

    在此主题( e2e.ti.com/.../2682734 )中,GPIO 唤醒存在一些问题,但我不确定是否正确。

    1月