This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:能否将其预稳压至2.8V

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/734490/cc3120-can-it-be-pre-regulated-to-2-8v

器件型号:CC3120

我与 Ashwin Lakshman 合作、我们正努力进一步了解 CC3120在预稳压模式下的运行情况。 由于本质安全的设计考虑、我们需要在设计中降低总电感和电容-我们无法使用与内部开关稳压器(x3)关联的电感-在预稳压模式下运行时有一些问题。

1) 1)在预稳压模式下、内部开关是否仍处于激活状态。

1) 1)如果我们不使用内部开关稳压器、是否需要将电源连接到稳压器输入引脚:VIN_DCDC_ANA (37)、VIN_DCDC_PA (39)、VIN_DCDC_DIG (44)。

2)我们与其他外部器件的数字 IO 接口为2.5V -我们能否将2.5V 连接到 VIN_IO1 (10)、VIN_IO2 (54)引脚中的数字 IO 电源。

3)是1.85V 关键型预稳压器的电压-固定电压稳压器通常为1.8V -这是为了在允许+/- 40mV 纹波时提供更大的余量。

  谢谢- Derek Ingham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:

    1.否
    2.是的、您仍然需要连接这些引脚。 请参阅数据表第69页上的示例原理图。
    实际上、您的电压应该更像1.89V。 引用的1.85V 是最小工作电压、因此当考虑+/-40mV 的纹波时、标称电压应为1.89V。

    如果您需要有关预稳压模式的更多说明或更多帮助、请告诉我。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢您的回答-一个问题尚未解决、可能是由于我重复的编号:

    2)我们与其他外部器件的数字 IO 接口为2.5V -我们能否将2.5V 连接到 VIN_IO1 (10)、VIN_IO2 (54)引脚中的数字 IO 电源。

    谢谢- Derek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:

    数字 IO 电源引脚必须连接到 VBAT、因此、如果您对 VBAT 使用预稳压1.89V、则无法为 VIO 提供2.5V 电压。
    由于系统中的数字 IO 电压也将为1.89V、因此在不进行电平转换的情况下、不得将2.5V 外部器件连接到 CC3220。 IO 引脚上的绝对最大电压为 VBAT/VIO + 0.5V、并且2.5V 超过此值。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micheal:

    如果我们为 VBAT 施加1.89V 电压、最大纹波为40mV、则电压将变为1.89+40mV = 1.93V。 这对于处于预调节模式的芯片是可以接受的吗? 预稳压模式下可接受的最大电压是多少?