This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:从终端窗口发送 AT 命令

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/734519/cc3220sf-launchxl-send-at-commands-from-the-terminal-window

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件: CC3220SFUNIFLASH

大家好、  

我使用 的是 CC3220SF-LAUNCHXL 开发板。  

我已下载该板的驱动程序软件。

此外、在我将 USB 串口连接到 LaunchXL 后、我还会看到2个 COM 端口。

有人能告诉我如何从终端窗口发送 AT 命令吗? 是否需要从芯片中擦除 OOB 映像。  

我应该使用哪个 COM 端口来发送 AT 命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AT 命令解释器不是默认 OOB 应用程序的一部分。 为了能够通过 AT 命令与 LP 通信、您需要从 CC3220 SDK 上载 at_commands 示例。

    有关更多信息、请访问:
    www.ti.com/.../getliterature.tsp
    -和 SDK 中的自述文件(examples/rtos/CC3220SF_LAUNCHXL/demos/at_commands/README.html)。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、
    您能不能告诉我、是否可以通过 UART 引脚从外部通过终端向芯片的 NW 处理器发送 AT 命令。 如果可以、请建议使用哪种 UART?

    另外、请告诉我如何终止 AT 命令。 是 CR 还是 CR LF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 NWP 中不会解释 AT 命令。 这些命令由应用处理器代码处理。 因此、您需要将 at_commands 示例上载到应用处理器中。 如果您已将 at_commands 示例代码加载到应用处理器中、则可以从终端发送命令。 以上文档中提供了所有请求的信息。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复、因为我不熟悉 TI、所以我不明白如何开始使用 TI 的在线 CCS。
    您能给出一些示例代码的链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    第一步、您需要下载 CC3220 SDK。 适用于 CC3x20的 SimpleLink Academy、您可以在此处 找到 training.ti.com/simplelink-wi-fi-cc3120-and-cc3220-out-box-demo

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的关注朋友。
    我已经弄清楚了如何执行该操作、使用 uniflash、我们必须对 simplelink_sdk 文件夹下的 at-commands bin 文件进行编程。 然后、我们可以将 at_commands 发送到 CC3220并获取反馈。